This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54202: 输入电压上升时间过长会影响输出电压会异常

Part Number: TPS54202


TPS54202 输入电压是24V ,输出电压是12V
TPS54202 前端有一个soft start电路 , 会让电压由0V 上升到24V的时间为240ms
只要有 soft start电路 , 输入电压跟输出电压就会异常
没有soft start电路 , 输入电压跟输出电压就会不异常
请问0V 上升到24V的时间为240ms 时间是否过长让TPS54202 工作异常才造成电压异常
为何也会影响到输入电压也异常
绿色是输入电压   红色是输出电压

  • 我用TPS54202 设计一个24V降12V的电路
    我在TPS54202电路前面有设计一个soft start 电路
    这个soft start 电路 会让输入电压由0V到24V的上升时间为240ms
    为何不用TPS54202内部的soft start 电路
    因为TPS54202 输入端的24V是用POGO PIN 做连接
    当POGO PIN 连接时都会有5A以上时间是4us的大电流产生
    所以才增加一个外部的soft start 电路
    请问TPS54202 输入电流可以耐到多大的电流
    TPS54202 预设soft start是5ms,变更soft start电容
    soft start时间也会变动吗? 有算示可以知道吗?

  • HI

        从波形看不仅仅输入电压都跌落,输入电流也可能受到限制。

        建议你在EN脚上做一个启动延时,待输入电压稳定后再启动芯片来避免上述问题。

  • 输入电压不稳定,是因为外部的soft start 跟TPS54202造成的
    只有外部的soft start 电路 , 是没有输入电压不稳的问题
    只有TPS54202 电路也是没有输入电压不稳的问题
    目前是想知道为何外部的soft start 电路跟TPS54202 会造成输入电压不稳
    请问一下输入电压上升时间过久会造成TPS54202 动作异常吗

  • 想请问一下
    1. TPS54202 最大输入电流是多少呢?
    2. TPS54202 soft start 默认是5ms , 如果我将boot电容改为1uF
    soft start 时间是多少? 有算式吗?
    3. TPS54202 电路设计是24V降12V , TPS54202 内部默认soft start 时间是5ms
    输入电压24V的上升时间是240ms 会造成TPS54202动作异常吗?

  • HI

        测试空载或者轻载是否依旧有上述问题?

        或者你用外部电源供应器供电,输入电压缓慢上升,看能否模拟到同样的现象?

  • 我用外部电源供应器供电,输入电压缓慢上升,看不到同样的现象
    看到的是
    电源供应器供电5V , 输出5V
    电源供应器供电5V , 输出6V
    电源供应器供电14V , 输出12V

  • 我用外部电源供应器供电,输入电压缓慢上升,看不到同样的现象
    看到的是
    电源供应器供电5V , 输出5V
    电源供应器供电6V , 输出6V
    电源供应器供电14V , 输出12V

  • Hi

        输出要12V, 输入至少要12V要以上才正常。

       电源供应器可以正常,说明需要改善前端电源,或者通过时序,让电源稳定或者说带载能力稳定后再启动芯片看看(如上在芯片EN上做延时看看)。

  • TPS54202 最大输入电流是多少呢?
    2. TPS54202 soft start 默认是5ms , 如果我将boot电容改为1uF
    soft start 时间是多少? 有算式吗?
    3. TPS54202 内部默认soft start 时间是5ms
    是否表示输入电压24V的上升时间要小于5ms才不会造成TPS54202动作异常吗?

  • Hi

        1. 可以根据输入功率乘以效率等于输出功率来计算最大输入电流(此时为最大输出电流时)。

        2.  boot电容是驱动电压的升压电路,和软起动电流无关。

  • 我因为输入端是用POGO PIN做连接 , 所以当PIN 针接触时 (DC DC 才刚开始启动)
    就会有一个4us 的大电流 , 有时电流会大到25A , 请问瞬间25A TPS54202 会有问题吗?

    你说boot电容是驱动电压的升压电路,和软起动电流无关
    TPS54202 不是降压电路吗? 怎麽会有要升压?
    TPS54202 哪个地方需要升压?

  • Hi

          pin针接触是会有瞬间的异常大电流,这个电压是否给到TPS54202?  如果是,需要确认TPS54202是否有瞬态的高压冲击,如果有,并超过芯片耐压是有高风险的,并且不建议有这个pin针接触的情况,建议用软开关控制。或者是接触后再通电。

          我说的升压是芯片内部chargepump电路,这个电路功能是升压并给芯片内部驱动供电。