目前,想通过BQ76952的alert脚给MCU中断信号,让MCU唤醒,目前alert pin config设置如下图,alert脚已按EVM推荐接了3.3V 10k上拉,目前想通过BQ76952在退出sleep时,alert 脚给出中断信号,目前在退出和进入SLEEP后alert 脚一直输出高电平,没有电平变化的信号,不知道是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前,想通过BQ76952的alert脚给MCU中断信号,让MCU唤醒,目前alert pin config设置如下图,alert脚已按EVM推荐接了3.3V 10k上拉,目前想通过BQ76952在退出sleep时,alert 脚给出中断信号,目前在退出和进入SLEEP后alert 脚一直输出高电平,没有电平变化的信号,不知道是什么原因?
您好,请看以下答复:
您有一个可上拉至3.3V 的外部上拉电阻器,猜测您是要将 ALERT 引脚配置为开漏输出。 请尝试将 ALERT 引脚配置更改为0b00100010并重试。

您好!将ALERT 引脚配置更改为0b00100010后面可以理解,开头0b如何配置?还有如何只设置在退出或进入sleep时,alert 脚给出中断信号?
目前是这样设置的
,
BQ76952的alert脚接的是10K到3.3V的上拉,目前想实现,在bq76952休眠模式下BQ76952的alert脚输出低电平,在正常模式下BQ76952的alert脚输出高电平已唤醒MCU,目前测试,不管BQ76952在休眠下还是正常模式下,BQ76952的alert脚一直是高电平,没有电平变化?不知道问题再哪?
"0B"表示二进制表示法,类似于"0x"表示十六进制。 需要将寄存器设置为二进制(00100010)或十六进制(22)。 然后重新尝试。
目前按您推荐ALERT 引脚配置设为22测试,不管BQ7695202在休眠下还是正常模式下,BQ7695202的alert脚还是一直是高电平,没有电平变化?不知道是什么原因造成的?