Part Number: BQ76920
hi,你好!
我们在使用BQ76920进行4S的电池包保护板设计时发现正常将VC3短接至VC4后第4节的电芯电压采集精度明显低于第1~3节(在电芯电压高于4V时最为明显)。在4V时第4节的采集精度10mV,其它的为5mV;在4.2V时为13mV,其它的5mV。
还请帮忙看看此问题的原因,是否有策略来提高采集精度至10mV以内?
以下为原理图,5S和4S共PCB设计,5S应用时R52、R63为NC。4S应用时R184、Q38、D12、R187、R186、C101为NC