Other Parts Discussed in Thread: EV2400
原理图见图片,主要问题就是开关部分不工作,2块板子都如此,但是REGN的6V是正常的;尝试在上电一开始抓取MOS的G极波形,完全没有。
测量引脚电压:VBUS=12V,SW1=SW2=1.1V,BTST1=BTST2=5.42V,HIDRV1=HIDRV2=1.1V,LODRV1=LODRV2=0V.REGN=5.75V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
能否提供下寄存器转储? 状态寄存器和故障寄存器可能会报告此问题。
你好,今天刚把通讯做好,寄存器读取如下。麻烦看下。
device = 0x78
0x00 = 0x0e
0x01 = 0xe2
0x30 = 0x11
0x31 = 0x02
0x32 = 0xb7
0x33 = 0x02
0x34 = 0x00
0x35 = 0x00
0x36 = 0x54
0x37 = 0x4a
0x38 = 0x20
0x39 = 0x81
0x3A = 0x00
0x3B = 0x20
0x20 = 0x00
0x21 = 0xa0
0x22 = 0x00
0x23 = 0x00
0x02 = 0x00
0x03 = 0x00
0x04 = 0xa0
0x05 = 0x41
0x0D = 0x30
0x0f = 0x41
0x25 = 0x41
0x0A = 0x40
0x0B = 0x1d
0x06 = 0x00
0x07 = 0x00
0x09 = 0x00
0x26 = 0x00
0x27 = 0x89
0x28 = 0x00
0x29 = 0x00
0x2A = 0x00
0x2B = 0x00
0x2C = 0x00
0x2D = 0x00
您好,
BATFET放反了,这应该就是问题的来源。 实际上它应该在buck mode下工作,因为FET需要处于满量状态,但不能在boost mode下工作。
原理同上标注反向的PMOS,我后续调整方向了,依旧是不行的。另外,HIDRV的G极电压等于SW1的电压,这合理吗
请问您使用的是TI的BQ25703EVM 和 EV2400,并按照 www.ti.com/.../BQ25703A 网页上的用户指南进行操作?这样做,是为了确保您的设置正确。
同时,请提供 VBUS、VSYS、VBAT 和开关节点的范围截图?