各位好:
UCC256404的芯片资料手册中,指出FB引脚内部电流源提供IFB电流为85.1uA,也就是说光耦的集电极电流的线性工作范围是在0-85.1uA,假设我选择的光耦CRT范围为80%-160%,则光耦的IF电流最大才106.4uA,但是光耦标称的CRT值是厂家在特定的IF值(毫安级)下测得。现在我的问题是,光耦IF电流很小,才106.4uA,远小于厂家给的标称值,那对应的CRT值也会变得很小,所以在做补偿环路设计时,这个CRT值应该怎么选,还有就是需不需要在集电极侧增加直流偏置,麻烦各位答疑解惑。