Part Number: LM5141
为什么我更改了LM5141 EVM的上官的关断电阻,他的Ring振铃同样减少了,而他的振铃幅值应该取决于他的开通速度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
振铃减小,和开关速度有关,还是SW脚layout等等因素。
你提到的关断电阻是哪一个? MOS g极的电阻吗?
我改变了EVM中的R5,即栅极关断电阻,从0Ω至10Ω,他的SW尖峰从19V下降到了17.8V
Hi
g极电阻影响了MOS的关闭速度,略微影响到SW尖峰是正常的。
HI
TI没有提供相应文档。
一般我们要确认的就是SW layout(这个会牵涉脚sw脚寄生参数),另外就是确认频率。
或者你可以在美国E2E上问一下。