Other Parts Discussed in Thread: TPS61193
在MCU驱动脚 DRIVER 到 TPS61193-Q1的VDDIO/EN 脚 之间 串接10K再拉100K到地,
偶发现象是:当 DRIVER 输出高电平(3.3V),出现 VDDIO/EN 脚从0V上升到1.0V后一直保持在1.0V的现象,导致背光灯未点亮;
正常现象是:当DRIVER 输出高电平(3.3V), 出现 VDDIO/EN 脚从0V上升到1.0V后持续20us左右后 再 上升到 3V的现象,背光灯点亮;
请问,目前这种偶发现象会是什么原因导致的?