Part Number: TPS54319
我们在使用TI的DC-DC TPS54319时,经常在使用过程中莫名出现这款IC烧坏的现象,表现为:TPS54319的输入/输出PIN对地短路,一直未找到根本原因;
帮忙提供下排除方案,我们推断有可能是寄生电感导致输入端电压振荡导致超过超过DC-DC耐压值进而损坏了,但没办法验证,也请帮忙看下他们有没有这方面的经验或者验证/仿真办法,多谢.
使用场景:该EVB用于模组测试板,TPS54319在EVB上为模组供电(3.7V),输入电源为5V adapter。日常使用时会偶有出现TPS54319烧坏的现象,出现的次数挺多的,有时用的好好的,重新上电后IC就烧掉了,看起来大多是出现在EVB上电阶段。
从TPS54319的单体分析看是该IC的输入/输出均对地短路,重新更换IC后可正常使用;
请帮忙分析出问题的地方并提出修改意见.
相关原理图和布线见以下