您好
目前TPS92961设计已经完成,也验证OK,想请教下,是否可以把OVP输出设置为65V?
有没有什么风险。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
目前TPS92961设计已经完成,也验证OK,想请教下,是否可以把OVP输出设置为65V?
有没有什么风险。
我这边实际测试,电阻用499K 1%和10K 1%,这样计算得到OVP=1.25*(499+10)/10=63.116V
刚才测试了4路板,没有带负载,测试开机关机,然后再连上负载,结果板子已经有三路被烧毁。没有输出了。
HI
负载带LED, 空载63V过压保护,测试这个时候的输出电压,看实际电压保护是多少?
你提到的“连上负载” 是在开机时连,还是关机后连?
是这样,修正OVP电阻为499K 1%,和10K 1%,原来贴的是487K 1%和10K 1%
空载开机,就是修改电阻487K 1%修改为499K 1%。这样计算得到的OVP电压是64.5V。
这状态下开机,空载,就是没有装负载。
然后测量输出电压,有些电压是65V以内,有些超过70V。
然后关机,再连接负载,再开机,结果有三路就坏掉了。
Hi
如果是这样的话,建议不建议OVP电压设置过高,虽然datasheet推荐最大输出65V,也就是OVP可以设置到65V, 但是看起来芯片OVP动作产生的磁滞会令得输出电压还会略微上冲一些。