当前设计一个音箱,考虑到实际音频工作的时候瞬时功率会比平均功率要大很多,意味着音频PA的供电电流会有很大的波动,对应的电源该如何选型设计:
1、是要按照瞬时峰值功率作为最大功率进行设计,还是按照平均功率进行设计
2、如果想选型一款电源芯片,具有功率控制的功能,是否有对应型号推荐,可以实现削峰填谷,使得音频正弦信号输入的情况下依旧不会有很大的峰均比。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
按照最大功率需求来设计。
能够说明一下你的规格,例如输入,输出(电压、峰值电流)。
HI
按照最大功率需求来设计。
能够说明一下你的规格,例如输入,输出(电压、峰值电流)。
HI
我这边没有看到类似参数专门针对音频电源的设计案例,一般都是按照峰值输出来设计电源参数,用电流保护来限制即可。
音频电路一般对纹波较为敏感,在输出在额外增加以及LC, 或者直接用输出在增加一级LDO也是可以的。
48V转16V, 可以选择TPS40210, LM5022之类。