This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS3823-Q1: BLOCK DIAGRAM 中的RESET LOGIC ?

Part Number: TPS3823-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

Hi, Johnsin.

上一個問題我已經先close了。

最後還是想要確定一個問題,我剛剛看了一下datasheet所提供的時序圖,裏面只有電源上電時觸發reset及wdi触發reset的時序,並沒有MR的部份。

不過我看了一下BLOCK DIAGRAM,其實這顆RESET IC有這三種觸發,都會送一個訊號給RESET LOGIC BLOCK。

如果從電壓觸發的電路是一個比較器電路,由時序來看,當電壓掉下來時,也就是OP輸出為LOW,觸發RESET LOGIC中的RESET電路,此時RESET 輸出。

但是由時序圖來看,我有畫小紅圈的部份,電壓其實很快的又上升到正常的位置,也就是OP輸出為HIGH。

這輸入到RESET LOGIC的訊號,其實LOW到HIGH也是很短的時間。

可是RESET 輸出是完成了,一個固定的 T? + Td 時間。

是不是代表,當這個RESET LOGIC電路執行RESET 輸出動作時,此時RESET LOGIC BLOCK就不會受到外部的影響。不管輸入再如何變化,一定會固定完成一個RESET 時序。

目前看電壓變化造成的RESET 時序,是這樣。

我之前有接過一個電路,
WDI 不使用,設定為高阻抗。
MCU設定一個輸出,來控制RESET IC的MR腳。
RESET IC的 RESET 輸出再接回到 MCU 的RESET 輸入。
但這樣好像會RESET 不穩定。

當需要RESET 時
MCU讓TPS3823的MR為LOW
TPS3823 的RESET 輸出為LOW,讓MCU做RESET動作。
此時MCU的IO狀態為不確定狀態,直到MCU重新載入firmware。
MCU 讓MR腳位回覆到 HIGH。

目前我在想,是不是我應該要在MCU_GPO和TPS3823 的MR之間,加上一顆MOSFET,GATE一樣接到RESET 輸出。
當RESET 啟動時,就將GPO和MR切開來,因為 TPS3823 的MR有PULL HGIH,所以此時MR為HIGH。
也就是從RESET開始為LOW時(RESET動作一開始),MR就被拉為HIGH。這樣是否ok。

我目前電路是用這顆RESET IC,不過電路有點複雜,想說是否可以簡化。

  • Hi

        Reset是是一个综合信号,受供电, MR等影响。

        你的问题主要是基于测试,直接按照你调试的结果来确认即可。我这边没有板子。如果你也没有板子而想提前了解其功能,你可以在美国E2E上问一下,美国论坛上有这个芯片产品线的工程师,他们是有板子可以提供测试结果的。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。