您好:
我用LM3423MH/NOPB,参考规格书资料和官网的参考设计,做了一个升压电路,设计为18V输入,32V 3A输出。在测的时候,输入电压从10V到18V都试了,电流从0.1A到1A慢慢尝试加。在我接上负载LED后,发现上电的时候,灯珠闪一下就不亮了,但是从示波器上看波形还有,电压在34V左右(我把OVP保护电压调为34V左右了,不知道是不是这个问题)。
在这里想请教一下TI的工程师,请帮忙分析可能是哪里的问题,另外,如何判断这个电路是正常工作了?
谢谢!
附上我的原理图:
参考原理图(来源官网):