This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3423: LM3423怎么确认输出正确性

Part Number: LM3423

您好:

我用LM3423MH/NOPB,参考规格书资料和官网的参考设计,做了一个升压电路,设计为18V输入,32V 3A输出。在测的时候,输入电压从10V到18V都试了,电流从0.1A到1A慢慢尝试加。在我接上负载LED后,发现上电的时候,灯珠闪一下就不亮了,但是从示波器上看波形还有,电压在34V左右(我把OVP保护电压调为34V左右了,不知道是不是这个问题)。

在这里想请教一下TI的工程师,请帮忙分析可能是哪里的问题,另外,如何判断这个电路是正常工作了?

谢谢!

附上我的原理图:

LM3423.pdf

参考原理图(来源官网):

SNVR193.PDF

  • 又用另外一块板子测,没有接负载,上电时示波器测的电压为29V左右,后来不知道怎么回事,再上电后升压功能就不起作用了,输入多少18V,输出18V,怀疑是芯片没焊好,重新焊了,现象还是一样。

    这种情况是不是芯片已经损坏了呢?

  • HI

        为什么要这样测试“输入电压从10V到18V都试了,电流从0.1A到1A慢慢尝试加。

        测试时,需确认输入功率足够大,否则输入源会过载或者过功率保护导致输出异常。

        LED driver需要带负载(LED)测试,否者会过压保护。

  • 您好,设计中有UVLO,我想测一下是否欠压保护起作用,所以是从10V左右加电压的,刚开始确实没有带LED负载;在这里我再请教一下,接的LED负载电压只要在设计的boost的最大输出电压范围内,输出电压会自动适应出需要的电压不?

  • HI

        欠压保护,首先是需要带负载,然后在正常电压下让芯片正常工作,然后调低输入电压,看是否促发欠压保护?