This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92512: 散热焊盘有异常色差现象

Part Number: TPS92512


收到一批正常量产品,芯片引脚正常,但是散热焊盘这里有色差现象,这是氧化了吗?还是说有其他解释?是否会在焊接后影响我的产品性能?

  • HI

       看起是氧化,有可能导致Powerpad部分虚焊,影响芯片结温,严重的如果完全虚焊会烧芯片的。

       请问你是哪里买的芯片?散装的吗? 

  • 是从正规代理商订购的期货,2500pcs的整盘料。目前批次有2202,2207和2236,所有批次都出现了这个现象:引脚焊锡正常,但是散热焊盘有氧化色差。

    我们电子料仓库是26℃,湿度50%±10%来管控的。问题芯片安装到基板上以后,通电测试和性能测试都通过,检测设备无报警。

    不知道还有没有遇到过同样情况的朋友们?遇到后是怎么处理的?(我们现在正联络代理商处理,不过预计要花很多时间吧,要影响生产了。。。)

  • Hi

        哪一家公司?

        如果通电测试和性能测试都通过问题不大,主要是Powerpad充分焊接就没有问题,只是底部无法确认到导致有一定风险。

        或许建议你们直接联系渠道商,如你所说,Powerpad是有氧化,这是有问题的。

  • 你好

        我们是从Macnica Cytech Limited这家区域代理购买的,不良联络邮件发送已经第三天了,不过他们还没有回复,估计对他们来说也是棘手的事情。

        后续如果有进展,我会分享出来,谢谢上面的建议和支持;)

  • HI

        好的。