按照datasheet中的文档设计,使用EN脚控制电源输出功能EN高电平后有时候会无输出?请教一下会有什么原因导致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没有确认芯片PIn脚损坏,启动10次,可能八次可以启动。2次启动不了
Hi
也就是大部分时候可以正常启动,偶尔启动不了,说明不是芯片问题。
这样的板子如果较多,建议你确认一下焊接,可以用热风枪吹一下芯片以及周边,看能否正常?
板子应该没有问题,共做了两块样品版都是嘉立创贴片代加工的。而且两块都存在相同的现象。不带负载的时候同样会有启动不了的时候,还有什么情况会导致此种现象?
Hi
2个板子都是大部分时候正常输出,偶尔启动不了?
有没有做芯片信号测量?