您好,
1、我需要将TPS92662A的12路输出”Phase shift“错相位的输出,不要同一时间都输出,类似于一个接一个的输出,请问这个怎么实现?
2、如果是感性负载,输出突然关断,那么感性负载的续流产生的高压怎么处理,芯片自身有咩有相关措施?
3、如果是容性负载,启动瞬间大电流产生,这个怎么处理?
4、芯片有没有Spread spectrum frequency 功能,如果内部没有,可以通过外部来实现么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1、我需要将TPS92662A的12路输出”Phase shift“错相位的输出,不要同一时间都输出,类似于一个接一个的输出,请问这个怎么实现?
2、如果是感性负载,输出突然关断,那么感性负载的续流产生的高压怎么处理,芯片自身有咩有相关措施?
3、如果是容性负载,启动瞬间大电流产生,这个怎么处理?
4、芯片有没有Spread spectrum frequency 功能,如果内部没有,可以通过外部来实现么?
HI
1. 可以的、
2/3. 这款芯片带LED, 一般不会带感性或者容性负载。
4.没有Spread spectrum frequency 功能。
这款芯片TI没有提供完整的datasheet, TI提供的资料不多,建议你在美国E2E上问一下看他们是否有例程,逐一亮灯,如果寄存器有使能设置就可以实现控制的。
Hi
美国E2E: https://e2e.ti.com/