您好。
我们拟用LP8864做一款恒流源。
目前看,参数都满足客户要求,但是有一个问题,客户只要两路输出。另外两路要如何处理,才不会对芯片影响?
意思就是不会导致芯片损坏。也就是长期只有两路输出的情况下,另外不用的两路要如何处理呢?
请告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好。
我们拟用LP8864做一款恒流源。
目前看,参数都满足客户要求,但是有一个问题,客户只要两路输出。另外两路要如何处理,才不会对芯片影响?
意思就是不会导致芯片损坏。也就是长期只有两路输出的情况下,另外不用的两路要如何处理呢?
请告知。
抱歉,这个已经在文档里面查看到了。
有一个问题,需要得到指点,
就是使用两路,配置LED_SET=5.76k 1% y意味着只输出两路200mA最大电流。
那么如何限制每一路电流比如160mA?这个要怎么设置呢,在文档里面没有看明白。
虽然LP8864-Q1设置为输出两路,但是每一路不需要200mA,这个电流如何设置,请告知。
Hi
每路最大输出200mA, 实际电流通过芯片Iset脚来设置满调光电流,例如160mA.
Hi Johnsin:
有个问题请教下,就是用LP8864的话,如果都用陶瓷贴片电容,替代同等容易的电解电容,效果是不是一样?因为板子尺寸很小,用电解电容的话空间不够。
或者说,贴片陶瓷电容和电解电容,在恒流板上的差异会有多大?
HI
直接用陶瓷电容即可。这类芯片基本上都是用陶瓷电容的。
感谢,此外,如果把LP8864用成两路,也就是说,每一路最大可以做到400mA,但是实际每一路的输出,都可以通过PIN31的ISET设置在0-400mA值内的任意电流么?
HI
是的,将2个OUT并联在一起就可以形成2个400mA LED driver.
您好,PDF是我们的电路,目前测试发现,输入的电压10V,PWM没有接,EN=3.3V,结果灯条会快速的亮灭。
这个问题是什么原因引起的?难道PWM要给才能保证一直被点亮?
Johnsn:
要给PWM才能被点亮,但是目前只有一路被点亮。LED1是OK,LED2有输出电压32V,但是灯条无法被点亮。
此外,PWM加上去后,电容会有啸叫声音,请帮忙看看这两个问题是怎么引起的,要如何避免。
Johsin:
汇总下问题。
1.PWM调光0-50%/Freq 100HZ。是OK的,但是超过50%,灯会闪烁。
2.电容啸叫声很刺耳
以上两个问题帮忙看看。
Hi
确认一下输入电容靠近电感,功率电感饱和电流足够,同时注意一下输出电容(按照参考选)。
layout上要注意下,确认一下输出是否稳定,因为不稳定造成的震荡有可能导致电感工作异常。
我在PMOS后面加了一个220uF/50V的高频低阻电解电容,啸叫就没有了
目前用的电感是10*10 的22uH的电感,感觉是输入电流不够,当加入了220uF/50V的电解电容后。
PWM调整到70%以上灯条会闪烁,但是电容啸叫已经没有。
还有一个疑问,就是目前PWM开关MOS(isns)电阻是0.02R ,PMOS前面的电阻也是0.02R,刚才测试了,改变PMOS前面的电阻为0.01R也不行,估计是电感过流 不够导致的,我更换L1365来看看。
Johnsin:
目前闪烁问题已经解决。但是陶瓷电容会有啸叫,PWM调光的时候,会在有部分区域会有啸叫,确认是陶瓷电容的啸叫,有什么办法可以解决这个问题?
HI
陶瓷电容啸叫一般是电容裂损导致,否则发声的就是电感。
你可以将电容拆下来看看,在增大一些看看?
确认是电容,不是电感。加上电解电容上去,声音就没有了。
输入增加了220uF/35V电解,输出增加了22uF电解,噪音就没了,而且PWM从0%到100%,100HZ的频率设置。
PWM在6%的时候噪音最大。