HI,TI的工程师,您好。下图是我搭建的负压电路。遇到的问题为,输出设定为3.3V时,空载时3.3V,带载2A的时候电压下降到2.9V。我这边尝试在输入和输出增加100uF电容,并将电感调到4.7uH(电感额度电流为8A),问题没有得到改善,带载2A时,输出依然为2.9V.能否帮忙分析原因,并给出应对措施?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI,TI的工程师,您好。下图是我搭建的负压电路。遇到的问题为,输出设定为3.3V时,空载时3.3V,带载2A的时候电压下降到2.9V。我这边尝试在输入和输出增加100uF电容,并将电感调到4.7uH(电感额度电流为8A),问题没有得到改善,带载2A时,输出依然为2.9V.能否帮忙分析原因,并给出应对措施?

HI
芯片的各个信号,例如EN,MODE,SS等都是以芯片GND为基础的,所以他们的"GDN"实际是负压,而不是0V.
您好,
我这边尝试了将EN与MODE的低电位接负压,测量输出依然是2.9V,同时 我这边尝试在Cbst(C2)位置串接一个小电阻,电压升到3.0V,但是依然与3.3差了30mV.
Hi
是相差了300mV吗? 而不是30mV.
你是要-3V输出,还是-3.3V输出?
EN与MODE的低电位接负压,还需要确认分压电阻是否合适?
空载都输出偏低,带载就严重偏低,需要首先确认,功率电感饱和电流足够并且没有质量问题。 layout功率回路尽量小。
如果都没有问题再确认芯片。(是样板这样,还是批量生产中出现少量这样的异常?)
您好,
不好意思,我反馈的信息出错了。设定-3.3V,空载-3.3V ,带载 2A为2.9V(将EN和MODE接地后测量)。功率电感理论计算值是3.9uH,实际焊接是4.7uH,测试电流2A,电感额定是5A (我们另外一路+3.3V,测试到了4A,都未出现偏低问题).我理解的是芯片EN分压值如果不够,芯片应该启动不了,芯片可以启动是否可认为分压值没问题?当然我这边看下使能电压是否在范围。另外MODE的分压除了影响频率为什么还会影响到输出电压值?
您好,按照您的意见 ,EN和 MODE接负压后,电阻重新调整。EN或MODE的值, 计算时Rup和Rdom的压降按8.8V算 ,然后设定EN下拉电阻到地的电压值为1.3V,MODE的下拉电阻到地的电压值为0.08V,但发现实测值相差很远。后面尝试根据实测的电压值来调整电压,希望EN接近目标1.3V,但是无论如何调整电阻,EN的电压值只能是接近1.2,或直接到1.9V,感觉是避开了1.2V和1.4V一样。所以我觉得EN 是否不应该接负压。盼望回复,谢谢!
输出是3.3 V, 为90.6K和20K 上传的图是3V。实际设定是3.3V
Hi
EN与MODE的低电位接负压, EN电压是针对负压的,EN对负压最大耐压6V.
也就是空载都输出正常,带载就严重偏低。需要首先确认功率电感饱和电流足够大并且没有质量问题。 然后就是layout功率回路尽量小。
HI
高点为接VIN(5.5), EN和MODE低点位接接VEE(-3.3),则EN和MODE的电压应该如何设置? 另外你提到EN的耐压值是6V,但手册提到逻辑门电压 高电平时1.2到1.4V,我的理解是是EN的电压必须在1.2到1.4V才能正常工作。
Hi
EN如果是1.2V的话,芯片GND是-3.3V, 所以实际ENj脚电压应该是4.5V.
还有输入Vin与负压输出,VCC与负压输出之间需要增加电容的。