This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS22990: 芯片问题

Part Number: TPS22990
Other Parts Discussed in Thread: TPS22967,

输入3.7V,为什么输出2.35V?电路问题还是芯片问题?

  • HI

       这是一款负载开关,如果输入没有被拉低,而输出偏低,首先建议你确认一下负载是否异常(过载保护)?

  • 我电路就是上面的样子,没有接负载(如果接了负载输出电压更低),但电压就是偏低了1.3V左右;

  • 同样的负载,我用TPS22967就可以,用TPS22990电压就会下降,是什么问题?TPS22990TPS22967不是同一个系列的吗?这两种芯片除了导通电阻、输入电压和输入电流不同,其他的应该一样的吧

  • HI

       l两个芯片主要的差别在于TPS22990有Powergood功能,以及更大的负载能力。导通阻抗是差异很大,这个只会造成导通压降略有差异,不会造成严重的电压跌落。

       更换TPS22967可以正常?  两个芯片封装差异很大,你是怎么更滑的,是不同的板子吗?

       有没有做信号确认,例如输入电压是否也存在跌落(如果是空载,一般不会有这样的问题)。

       另外芯片哪里买的? 所否所有的TPS22990板子都异常?还是做的几块板子都异常了?

  • 搞了2块电源板,一块用TPS22967,一块用TPS22990,分别接相同的负载,TPS22967就可以,TPS22990电压就下降1.3V;输入电压就是3.7V,输入电压没有下降;芯片在立创商城购买,买了3个都 是一个问题,所以才会问下,用TPS22990是否不能代替TPS22967,之前一直用TPS22967,但现在有一个产品,需要比较大的电流(8A)才换用TPS22990.

  • 正常情况下,TPS22990可以代替TPS22967的吧

  • HI

         比较2个芯片的参数,如果符合你的应用,选择TPS22990可以的。

         芯片建议你在TI官网上购买(如果有样片申请最好或者找你们长期合作的渠道商购买也行)