TI团队,你们好:
我们在BQ27Z561-R2芯片组成的电池包,遇到以下情况,需要帮忙解答一下,谢谢。
问题描述/背景:
相同的电池,
情况1: 当Operation Status A 中[SLEEP]标志位置1时(处于SLEEP mode),通过点击bq studio中的“PULSE_GPIO”快捷键(发送0x0046指令)关闭MOS管,但是此状态下发现无法MOS管;
情况2: 通过充放电的方式,让Operation Status A 中[SLEEP] 标志位置0(退出SLEEP mode),通过点击bq studio中的“PULSE_GPIO”快捷键(发送0x0046指令)关闭MOS管,此状态下时可以正常关闭的;
配置:IO config=0; GPIO Pulse Width=8x25ms=200ms
所以,这种情况是IC的固有属性,属于正常情况还是有其它原因导致的呢?