Other Parts Discussed in Thread: LP2985, BQ24074, BQ24195
各位好!使用BQ24074通过USB对3.7V锂电池充电。同时利用PGOOD、CHG引脚做充电指示及冲满指示。电路板的供电系统是这样设计的:BQ24074 OUT输出端(约4.4V)受负载开关FDC6331L控制,后再经MAX1674EUA升压至5V,再经LP2985稳压至3.3V。如图:

目前的问题是负载开关FDC6331L未工作即BQ24074 OUT的电压没有经升压、降压。此时CHG引脚输出正常,是个方波,可以检测电池是否接入,各功能都正常。但是FDC6331L的5脚拉高,BQ24074 OUT经升压后,发现电池未接入时,CHG引脚一直为I低,指示一直在充电。