TI WEBENCH设计工具,是TI为工程师进行电源设计所提供的一款设计和选型软件。偶然一次登陆TI官网去寻找芯片时,发现这个软件界面框,当时尝试着用了一次,发现真心很方便,对于研发电源方案的设计和选型很有帮助。
TI WEBENCH的功能十分强大,可以说比一般的仿真软件更加细致、丰富,且具有针对性,对于设计人员来说是一个很好的工具。如今的WEBENCH已经变得越来越智能了,它可以帮助客户设计整个电源系统,比如板子上有很多FPGA、DSP等复杂的供电,可能需要四路、五路甚至更多的部件,WEBENCH可以非常灵活的、按照客户的需求找到合适的产品,并产生优秀的设计方案。
但是使用时难免会遇到很多疑问,有些问题摸索着就可以解决了,有些疑问不影响使用也就忽略过去了。但是逃避问题总不是一个好习惯。在TI技术论坛上面,看到了一个“webench设计电源的一些操作问题请教”的帖子:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/25332.aspx
(作者:WOJIAOMT)感谢TI工程师:Trevor、Jian Lv1的热心和详细回复,让我对WEBENCH的设计功能又多了进一步的认识。
下面总结一下WEBENCH的使用步骤:
第一步,将设计中的一些必要信息,比如输入电压、输出电压范围和电流等输入WEBENCH系统中,它就可以帮你选择最适合你应用的芯片。举个例子,比如需要一个输入3.3V、2A的设计,则WEBENCH将会列出来TI能够支持的所有芯片(大约有100多种),同时,它会把设计的优先级列在上面,并附带基本的参数。
第二步,选择了合适的方案后,系统会进入细化设计环节,包括参数、原理图,客户可以根据自己的个性化需求调整电感、二极管等的参数。并可输出原理图、PDF文件等。
第三步,仿真。对绝大多数芯片支持电器性能仿真和热适应仿真。通过热适应仿真可以非常直观看到红外成像图,可以帮助客户客户快速确定设计的最高发热点。
第四步,原理图编辑器。这是WEBENCH新加的功能,这个功能可以允许客户自己编辑原理图。有了新功能客户就可以自己加入一些参数,提升电感电容,改善拓扑设计,给设计提供了更强的灵活性,更接近于真实应用的仿真。
第五步,在有些芯片里WEBENCH还支持Build的功能,最后可生成一个完整的文档,可以把PCB Support出来,导出到用户真正可以应用的格式,而不只是在线的。