Other Parts Discussed in Thread: TPS92560
TPS92560是一款设计相对比较简单的LED驱动电源,主要是用于MR16 和 ArR111 的应用,楼主hongwei zhu在使用TPS92560设计驱动电源的时候遇到了一些设计上的疑问,其主要问题是:首先DEMO是DEMO的问题,我们客户这边肯定有一些数据和DEMO是不一样的,比如我们需要做到16W,而DEMO做到10W,采用SEPIC.问题来了1、TPS92560是否AC输入电压范围是否可以从9-15VAC 2、TPS92560是否可以在电子变压器前端加TRIAC来调光 3、TPS92560的开关频率的选择,我有看到规格书建议使用电子变压器时我们频率点设在1MHZ-1.5MHZ,假如我使用电感式变压器我不需要这么大的频率,那么这颗IC的最低频率为多少?我们都知道频率越高我FCC过的难度就越大。帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/60545.aspx
TI FAE: Richard Li ,Victor Chen ,解答了楼主的疑问。从他们的解答中,以及他们提供的相关资料的学习,我们可以更加了解 TPS92560这一款的设计使用上需要注意的一些问题,下面我们来一起了解一下 TPS92560这款LED驱动芯片。如下图所示是 TPS92560的封装结构图:
如上图所示,是TPS92560的封装结构图,TPS92560是一款10PIN的SOIC mini封装,其结构非常小巧。设计起来也非常简单。我们来看看楼主hongwei zhu关心的输入电压的问题:TPS92560是否AC输入电压范围是否可以从9-15VAC ?从TPS92560的规格书中我们可以了解到,其AC1,AC2的输入电压范围最高可以到45V,所以楼主要求的9-15V的AC输入电压范围是没有任何的问题的。
了解了TPS92560的输入电压范围,我们可以子啊了解下TPS92560的典型应用电路,TPS92560的主要拓扑结构可以有两种,一种就是BOOST结构了,另一种就是使用的比较多的就是SEPIC结构了,其典型的应用电路图如下所示:
关于TPS92560的TRAIC调光问题,TI FAE: Victor Cheng 给出了详细的解答:一般我们不支持客户用TPS92560来做TRIAC调光,因为TRIAC调光的效果很大程度上受到驱动前端的电子变压器和TRIAC调光器的影响。不同款式的调光器和不同功率的电子变压器使得不能用单一的一个电路来适应全部。如果是小功率的调光MR16,可以参考置顶的帖子。帖子的链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/72430.aspx
我们最后来看看楼主的最后一个问题:TPS92560的开关频率的选择,我有看到规格书建议使用电子变压器时我们频率点设在1MHZ-1.5MHZ,假如我使用电感式变压器我不需要这么大的频率,那么这颗IC的最低频率为多少?
看看TPS92560的规格书对于其工作频率的设置是如何的?规格书推荐的频率为1MHZ-1.5MHZ,但是没有设置最低的工作频率。这个可以根据下面的公式来计算。不过我们需要注意的是,工作频率降低以后,需要更大的电感,以及更多的电容来实现我们的设计。这样不利于设计的小型化。
上面的两个公式分别是用于计算BOOST 拓扑和SEPIC拓扑的,我们在使用的时候需要根据自己的设计灵活选择。
以上就是学习TPS92560的一点收获,与大家分享一下。