楼主 rihui xin在设计用想使用LM317 制作一款数字控制的电源,但是不知道该如何去实现,他的主要问题是:我想用LM317和单片机做个数控电源。准备用个DA 提供给LM317 做基准电压我知道LM317 的输出电压公式 V0=1.25*(1+ R1/R2) 。但是 我想用单片机 控制DA的基准电压 进而控制LM317 的输出电压 应该怎么做呢?帖子链接如下所示:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/49900.aspx
TI FAE:Max Han,Osial,Scott Sun,解答了楼主的问题,并且提供了详细的设计方案。从TI技术人员的细致的回答中,我们可以更加深入的了解LM317这款控制芯片,以及知道了在设计中如何更好的使用它,下面我们就一起去学习一下LM317这款芯片,如下图所示,是LM317的基本封装结构图:
如上图所示,我们可以看到,LM317的PIN脚是极为简单的,只有基本的三个功能脚,分别是输入PIN,输出PIN,以及ADJUST,控制电压调节PIN,但是其封装结构却十分多样,从SOT223的贴片封装,到TO-220的插件,可以说是应有尽有,极大限度的满足了我们的设计所需。简单的来说,LM317就是一款高精度的线性稳压器,输入电压可以从1.5V到37V。最大电流可以到1.5A,不过这个取决于我们的散热条件了。
下面看看LM317的典型应用电路图,如下图所示:
如上图的典型应用,我们注意到LM317的基准参考是1.25V,我们在设计的时候,只是需要设置合适的分压比就可以了,再就是需要注意输入输出电容的选择,尽量的靠近IC的PIN脚。关于输出电压的计算公式,可以参考下面的图:
如上面的计算公式,我们只需要计算合适的R2,21的分压比就可以设置我们所需要的输出电压了。注意Iadj是LM317的静态电流,只有50uA,在实际使用过程中,如果没有太高的要求的话,一般可以忽略的。基准电压Vref为1.25V。
对于想实现输出电压可调的方案,其实TI也有推荐的负电压方案,如下图所示:
如上图所示,是一个-10V的调压电路,如果我们改变这个-10V,就可以实现输出电压的可调节了,也就可以用数字的方式去实现了。
我们回到楼主的问题: 我想用单片机 控制DA的基准电压 进而控制LM317 的输出电压 应该怎么做呢? 在这个方面TI 的技术人员给我们提供了一个很好的等办法,具体的设计过程如下图所示:
我们可以按照上图所示:DA产生的是正电压,可以用运放搭一个将正压按比例产生负压的电路这样用单片机控制LM317输出电压就实现了。需要注意的就是,单片机DA的输出范围和驱动能力。这个在设计的时候需要综合考虑了。
以上就是关于LM317 制作数控电源的一点小收获,与大家一起分享一下。