帖子题目:关于LM3409的使用问题。
具体问题:社区会员yiwen liu在2012年4月5日,在LED照明版块,对于其项目的要求,向社区专家请教他的器件选型是否合理?我准备使用LM3409作一个开关恒流源,为充电器充电,前级整流之后的电压大概是60V左右,偶尔会在48~70之间波动,电池为32节镍氢电池,充电电流快充2A,涓流500mA,不知道LM3409产生的电流能不能符合给电池充电的要求,电流精度怎么样,我看到3409有模拟调光功能,它的电流调节幅度有没有这么大。如果这个方案不行的话有没有其他的芯片方案可以推荐?
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/7451.aspx
积极参与的TI FAE: Stone Zeng,Kevin Chen1
从这个案子中我学到的东西:
从这里我学习到了,看似简单的问题实际一点都不简单,要深入的去理解学习,首先遇到自己不确定的器件选型时最好向有关专家请教,
1.对于60V输入来说,应选用LM3409HV。
2. LM3409HV的模拟调光比为250:1, 完全能满足快充2A,小电流500mA的充电需求。
3. L对于22~75V输入,17V2.3A输出的典型应用,LM3409HV在全输入电压范围内,电流偏差小于5%。