Other Parts Discussed in Thread: LM3409
帖子题目:LM3409演示板24V->7V问题
具体问题:
社区会员baishun zhang在2012年5月11日,在LED照明版块提出了自己关于LM2409使用中参数确定的问题,您好,我想用演示板做一些开发并用在我们产品当中。上图是LM3409的演示板原理图,在演示板datasheet中提到,改变R1,R4,L1的值可以改变VO及最大输出电流Iled的值。现在电压输入为24V,负载只接一只LED灯,规定开路输出电压VO=7V,最大输出电流350mA,请问在其他元件不改变的情况下,仅改变R1,R4,L1的值就可以实现了吗?规定ΔiLED=100mA,fSW=500KHZ。如果能提供R1,R4,L1的值更好,调光准备采用模拟调节的方式?!
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/8615.aspx
积极参与的TI FAE:Johnsin Tao
从这个案子中我学到的东西:
从这个例子中我们又可以看到WEBENCH这个强大的工具进行在线设计和仿真
这是典型应用