楼主Daniel 使用TPS61165设计了一款LED电源,但是对于TPS61165是恒流还是恒压IC搞不太清楚,特意发帖提问,住住哟啊问题如下:TPS61165是恒流还是恒压LED驱动芯片?另:如果想利用pwm经CTRL管脚对LED进行调光,是通过改变pwm的频率还是占空比?
帖子链接如下:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/45697.aspx
TI FAE:Kevin Chen1 解答了楼主的疑问。明确指出,LED的控制原理,就是恒流源,那么TPS61165狠明显就是恒流输出的。对于TPS61165的CTRL调光功能是如何实现的,PWM调光主要是调宽实现。我以前在一个帖子里面和大家分享了一下经验。如果有兴趣的话,可以去看看。在这里主要想和大家说说TPS61165的控制原理。如下图所示,是TPS61165的封装结构图:
如上图所示,TPS61165有两种封装结构,一种就是带热焊盘的GFN封装,另外一种就是普通的SOT23封装。如果们的功耗较大,而且散热环境不好的话就建议使用QFN封装。如果体积受限,功率很小的话,SOT23封装就是很好的选择了。对于TPS61165的调光,TI的技术人员已经给出了详细的解答,也就是通过复用CTRL脚,实现PWM调光输出,这里就不详细说了。
下面我们一起看看楼主的应用电路,了解一下TPS61165的基本应用,如下图所示:
从上面TPS61165的典型应用图中,我们可以看到,TPS61165是一款最大支持40V输入,内置开光MOSFET的BOOST控制LED恒流芯片,其重要的部分就是FB脚的电流采样,明显区别于普通的恒压控制芯片。相信对TPS61165是恒流芯片大家没有任何的疑问了。
对于TPS61165,楼主还有另外的几个问题,我们一起去看看:1. 手册上说RSet=VFB/ILED。这里的VFB指的是默认的200mV,还是串联的LED的电阻VLED+200mV?所选电阻的功率是否仅仅大于VFB*ILED即可满足?2. 手册还提到 the output current depends on FB accuracy and current sensor resistor accuracy. 这里FB管脚精度如何理解?还有串联的精密电阻的精度多少比较合适?
对于TPS61165的FB脚,我们可以看看TPS61165的内部结构图,图下所示:
从上面TPS61165的内部结构图,我们可以看到FB脚是内部电流误差放大器的反向输入端,也就是说在正常工作的时候,FB脚的电压时稳定的,同内部的电压参考基准是完全一样的,至于内部参考基准,其实就是200mV,如下图所示:
关于FB的计算,我们需要注意的是,电阻功率的选择注意留出20%左右的裕量,同时建议用ILED的峰值通过(ILED_peak^2)*Rset计算。
对于楼主的第二个问题,也就是恒流精度的问题,TI的FAE:Kevin Chen1 给出了详细的解答,我们一起看看:关于第二个问题,所有模拟器件都有离散型,FB引脚的精度可以直接datasheet P3查到200mV±4mV,如上图所示,其容差为±2%,取样电阻精度与设计产品的规格要求以及成本控制有关,一般取1%以上。当然我们也需要注意PCB画板对精度的影响,同时也需要兼顾散热问题,可以参考TI推荐的PCB布局,如下图所示:
以上就是关于TPS61165实现恒流输出需要注意的问题,与大家一起分享一下。