帖子题目:TPS61165是恒流还是恒压LED驱动芯片?
具体问题:社区会员Daniel在2013年9月21日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片TPS61165提出了相关的疑问,
1、TPS61165是恒流还是恒压LED驱动芯片?
2、如果想利用pwm经CTRL管脚对LED进行调光,是通过改变pwm的频率还是占空比?
3、手册上说RSet=VFB/ILED。这里的VFB指的是默认的200mV,还是串联的LED的电阻VLED+200mV?所选电阻的功率是否仅仅大于VFB*ILED即可满足?
4、手册还提到 the output current depends on FB accuracy and current sensor resistor accuracy. 这里FB管脚精度如何理解?还有串联的精密电阻的精度多少比较合适
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61165
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/45697.aspx
积极参与的TI FAE:Kevin Chen1
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ tps61165),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) tps61165是一款非常优秀的芯片,在具体应用中,
Q: TPS61165是恒流还是恒压LED驱动芯片?
A:LED驱动是恒流源
Q: 如果想利用pwm经CTRL管脚对LED进行调光,是通过改变pwm的频率还是占空比?
A: PWM调光主要是调宽实现
Q: 手册上说RSet=VFB/ILED。这里的VFB指的是默认的200mV,还是串联的LED的电阻VLED+200mV?所选电阻的功率是否仅仅大于VFB*ILED即可满足?
A: Vfb指的是反馈至芯片的内部基准200mV;关于电阻功率的选择注意留出20%左右的裕量,同时建议用ILED的峰值通过(ILED_peak^2)*Rset计算
Q: 手册还提到 the output current depends on FB accuracy and current sensor resistor accuracy. 这里FB管脚精度如何理解?还有串联的精密电阻的精度多少比较合适?
A: 所有模拟器件都有离散型,FB引脚的精度可以直接datasheet P3查到200mV±4mV,容差为±2%,取样电阻精度与设计产品的规格要求以及成本控制有关,一般取1%以上。