帖子题目:
LM3444的coff引脚怎么用啊?没有看明白datasheet
具体问题:
社区会员he yun在2014年4月14日,在LED照明版块对其使用中的 TI芯片LM3444存在疑惑,希望能够在社区得到帮助
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/59915.aspx
积极参与的TI FAE:Victor Chen
从这个案子中我学到的东西:
从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里AC-DC 离线式 LED 驱动器LM3444(www.ti.com.cn/.../LM3444),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) LM3444是一款非常优秀的LED 驱动器芯片,在具体应用中,LM3444 是恒定关断时间的AC/DC恒流控制器。关断时间的长短可以通过调整与Coff pin连接的电容大小来控制。正常工作时,当与LED串联的开关管关断时,电流会通过PNP给Coff pin上连接的电容充电。当Coff的电压高于内部比较器的1.276V时,IC输出的PWM控制信号会开通开关管,同时Coff pin内部的下拉管开通,使Coff pin上连接的电容放电,系统进入一个新的周期。因此,Coff上的电容越大,充电时间就越长,关断时间也就越长。
你可以参考data sheet 12页和13页上的公式来计算关断时间和相应的开关频率。可以在这里与其他LED驱动产品进行对比
Efficiency Graph
Typical Schematic