帖子题目:BQ24105充3S CoLiO2电池FB端电阻设置问题
具体问题:社区会员Xiaoying Cai 于 2013年04月09日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片BQ24105提出了相关的疑问,请问BQ24105充3S CoLiO2电池FB端电阻如何去设置,应用手册上没找到怎么计算FB端电阻的,请问充3串电池的话FB端的两个反馈电阻设多少合适?
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/20448.aspx
积极参与的TI FAE: Michael Yang
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ BQ24105),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) BQ24105是一款非常优秀的电源管理芯片,
在具体应用中,计算的BQ24105的FB端反馈电阻的公式见datasheet的 page 15(Battery Voltage Regulation)
Voreg=Vibat*(R1+R2)/R2,
这里R1指靠近output端的电阻,R2指接地的电阻,而VIBAT是用于内部误差放大器的基准源,为常量2.1V, VOREG为期望的CV模式时的输出电压。
通过这个公式可以观察到r1和r2的比率决定了CV模式下的输出电压,我们可以选择一个满足偏置电流要求的R2,比如100K欧姆 ,然后查阅你的COLIO2的规格书,找到单节电池充电时的指定CV电压,乘以串联的节数3,即得到需要的VOREG=3*Vcell,因此公式中只有R1一个未知量可以求出,根据计算的结果选择就近的实际电阻即可。注意反馈电阻要选择高精度(如1%),低温漂的电阻类型。
与其它电池充电器与前端解决方案产品相比
BQ24105 评估模块DEMO板原理图
BQ24105 评估模块元件布局
BQ24105 评估模块
BQ24105 评估模块