TI老师!我需要一款芯片可以将日用的220V,50HZ交流电转为100V直流电的芯片,4A电流就OK了,我用TI的webench软件设计,并没有找到这样的芯片。希望TI老师可以推荐一款芯片或者一个方案。我们自己的方案太笨重,要用到很大的线圈。希望换个小巧轻便的方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI老师!我需要一款芯片可以将日用的220V,50HZ交流电转为100V直流电的芯片,4A电流就OK了,我用TI的webench软件设计,并没有找到这样的芯片。希望TI老师可以推荐一款芯片或者一个方案。我们自己的方案太笨重,要用到很大的线圈。希望换个小巧轻便的方案。
你好,你是什么应用,需要输出100V,可以整流桥后面做buck降压,可以使用UC3525等芯片来做,谢谢。
谢谢,我们的电路的线圈比两个拳头还大,整个个电源方案做出来跟个机箱似得,笨重。我希望像我之前设计LM5017那样利用耦合电感,使整个电源方案做到很小。或者有可以买到的商用线圈,又较小也可以。我需要做个电源方案,将生活用的220V的交流电,做成实验室可以用的100V-15V的直流电。其实我的电流并不要求非要4A,只是1A以上越大越好。老师,有好的方案么?
谢谢。我们是实验用电。要求电流较大的情况就是给磁场线圈供电,大概+-15v,3-4A电流。一般情况就给各个电路板供电,30V,1A足已。我看了下UC3525简介绍。这个芯片可以直接转220V交流为直流么?加的线圈得多大,我们需要小巧的电源?麻烦老师讲方案将细致些,我对这个0基础。以前就做了你们的LM5017的Flybuck方案。
你好,因为你的电压较高,如果单路100V可以使用buck 即可,220v ac接整流桥整成直流然后加buck(uc3525)控制即可,如果是多路输出,可以考虑使用flyback,但是变压器变比相对较大,漏感可能比较大,考虑100V后加反激也可以,谢谢。
Hi
你要做的是可调电源,建议用数字电源做,原因是不同的输出补偿会不一样,最好是通过数字电源做动态补偿。
您好,你们这个需要可调电源,可调电源的精度要求多少?对噪声有没有要求? 请问输出是+-15V和30V,为何需要一个100V?
建议分两级,一级220V到较低的电压,这个电压比你最终输出的电压稍微高点。可以购买商用的电源砖模块。
第二级使用普通的降压DCDC,可以做到较高的功率密度,控制起来也会方便安全很多。
谢谢
你好,如果想方便,可以考虑Johnsin 的建议,用个简单的MCU,补偿应该可以用一组补偿参数实现所有的参数稳定,谢谢。
谢谢!不需要可调精度,只要能给出我要求的几个电压输出即可。但是对噪声要求较高,低于10mv。我要100V输出,是因为担心没有芯片能直接将220Vac转成30Vdc,由于我做过LM5017的flybuck的方案,只要转成了100V一下的dc电压,我就可以利用LM5017转成我想要的直流了。对我这样的外行,您的方案听起来较方便易行,请问您是否有好的商用电砖推荐?或者哪个厂家的较好,我自己在它的网站就能找到的?
谢谢!我没有接触过数字电源,请问如果我选择做数字电源,需要分几级来做吗?老师是否有成熟的将220Vac转低直流的数字电源电路图?或者大致的方案流程及可使用的芯片?
谢谢!我在电源方面没基础,所以也需要方案简便又稳定。Johnsin的建议说的较概括,还请问老师能否将方案解释具体些。
这里说的MCU做数字电源是,如果你做可调电源,数字控制调基准更方便 ,至于其他跟模拟是相通的,没有太大区别,谢谢。如果非可调,直接用模拟芯片实现就可以。
你可以买到220V 转 +-15V的电源砖,maybe附带30V输出也有,可以去淘宝或者电子市场看看。
如果没有带30V的电源砖,你可以使用一个boost变化器将15V转换成30V。
boost变换器可以使用我们家的webench方便的设计
你好,我认为你可以不能用LM5017做flybuck来实现你的电路,因为你提到的功率还是比较大的,谢谢。