This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62130A: 电源输出爬升过程不光滑,有多个个小阶梯

Part Number: TPS62130A


问题1:

TPS62130ARGT芯片设计5V输入、1V输出,爬升过程不光滑,有多个阶梯(无其它电源工作),请问这是什么原因,如何解决呢?

  • Hi

        先用电子负载确认一下输出电压爬升是否依旧存在不稳定上升?

        如果依旧,先确认功率电感(饱和电流,以及质量问题), 再确认layout(功率回路尽量小,否则影响电流能力)。

  • 您好:

    我用LTspice软件仿真出的结果是该现象,因电路板还未投板,因此无法实际测试;

    用LTspice软件仿真修改电感值和FSW管脚的高低电平并没有改善;

    输入5V,输出1V或1.2V时有该现象,相同电路输出3.3V现象消失,不清楚这个问题如何解决呢?

    感谢!

  • HI

       如果是这样,很可能是仿真的问题。

        TPS62130A这个芯片,建议你用在线仿真webench确认一下电路,layout尽量参考datasheet推荐,就不会出现上述问题。