楼主 jianjun ye 想用LM3478实现一个5V输入,30V输出的电源,但是不知道如何设计,所以咨询TI技术人员:输入5V 用LM3478芯片能否实现输出30V。 怎么样可以呢?(根据仿真可以,但实验不成功),帖子链接如下:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/75848.aspx?pi2132219853=1
TI FAE: Kevin Chen1解答了楼主的问题:一般影响到电压升不上去多半是保护掉了,包括输入欠压,电流保护,这些还包括线路layout上导致的原因而误保护。 在其次就是驱动能力,但是这个芯片驱动能力是很强的,只要你设计的功率不是特别的大。
既然使用LM3478实现30V输出,可以满足楼主的设计需求,那么我们该如何使用LM3478去实现我们的设计呢?下面我们来了解一下LM3478,如下图所示,是LM3478的典型封装结构图:
如上图所示, 是LM3478的典型封装结构图,主要有两种封装:VSSOP-8和SOIC-8结构。我们在设计时候可以根据需要自由选择。LM3478其实是一款用于低端MOSFET控制的稳压控制器,其输入电压范围比较宽,如下图所示,最高可到45V,完全满足楼主的设计需求:
了解了LM3478的相关特性参数,我们来一起看看LM3478的典型应用电路图,如下所示:
从LM3478的典型应用电路图中我们可以看到,LM3478其实就是一种升压型的BOOST电路,对于BOOST电路,其升压电路的输出,很大程度上取决于功率电路的设计以及LM3478的占空比,只要满足这两个条件,实现楼主60V的输出是没有任何的问题的。我们看看LM3478的等效电路,以及占空比设定:
从最大100%占空比,以及最小的210ns的导通时间,我们可以看到,LM3478的升压潜力是很大的,实现楼主的30V输出是完全没有问题的,下面就是LM3478的等效BOOST电路:
从LM3478的等效BOOST电路中,我们可以了解LM3478的工作原理,这里就不详细介绍了。我们看看楼主的电路,是否有问题,如下图所示:
通过楼主的介绍:功率就是60W的功率,选材除了电感是2.2uH 14A。空载状况(感觉电感不受额定电流影响,暂时先用)我想要先得到一个电压。实际输出很低,才6.7V。电路上原理基本同TI推荐的方案,那么问题就出在功率器件的选型上面了。
TI 的技术人员Johnsin Tao指出了这个需要注意的地方:开始调试的时候用轻载测试,应该是layout的问题。要注意如下几点: 1. 输入电容,输入的pad尽量宽一点,输入电容尽量靠近电感的输入端,从Pad上给电到芯片,注意在Vin上bypass一个至少1uF的电容。 2. sense电阻,包括其走线避免noise, 另外RC滤波器尽量的靠近芯片senese脚。可以在启动的瞬间测试一下sense的波形,看是否因为noise而误保护了。
还有MOSFET选型方面的问题:
那么我们看看楼主的PCB布局是什么样子的呢?如下图所示:是按仿真焊的电路。输入5V,输出30V,2A 失败。
明显是使用面包板,而且整体的布局是惨不忍睹啊。整个设计失败的原因相信大家都已经了解了:电源转换对于layout的要求是非常高的,特别是你的这个设计,输入电压较低,输出功率却非常大。一切正如 Johnsin Tao所描述的一样:
所以我们在使用LM3478实现30V输出电路的时候,除了参数的选择要注意以外。PCB布局就更要重要了,一定要按照TI推荐的方案,以及设计要求去完成PCB设计,以上就是关于LM3478升压电路的一点理解,与大家分享一下。