Other Parts Discussed in Thread: LP8556, TPS61176, BQ24195
手册中这个保护限制最小值是怎么意思??
我有看到最大是3A,我根据公式计算 电感电流2.2A 再加上PP电流 我用的是4.7uh的 最小过2.4的电流,这个可能不够我可以换
但是这个2A的保护电流限制 我的电流根本就上不去 ,这个保护限制的电流怎么提到3A?
手册上说增大电感到10UH可提高输出能力,具体什么意思??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是要用单节锂电池输入 驱动24或27颗 3.4V 70mA的LED 这个理论上是能用的 但是好像余量不怎么够 电流限制可能会影响
有没有其他比较合适的可推荐的??
Hi
按照单节锂电池供电,电压范围是假设3~4.2V, 输出是6*4 =24LED, 电流35mA, Vf=3.4V 输出电压=VF*4=13.6V ,效率是85%, 按照最低输入电压来考虑
输入平均Idc= 4*3.4*35*6/(3*0.85 )=1.12A
电感的纹波电流△I =Vin*D/(Lf) =Vin * (Vo-Vin)/(L*f* Vo) =3*(13.6-3)/ (4.7u* 1M*13.6)=0.48A
所以输入峰值电流是1.12A+0.48/2=1.36A. 小于电流限制2A.
所以如果是按照这个参数来做,这个转换是没有问题的, 即便你采用6*5=30LED, 输入平均电流是1.12/4*5=1.4A, 纹波电流是0.52A, 峰值电流加起来是1.66A也是没有问题的。
Hi
电流限制是IC内部电路决定的,没有办法修正。所以你必须保证最恶劣的状态下都不能是的输入峰值电流大于2A.
从上面的纹波电流计算可以看到: △I =Vin*D/(Lf) =Vin * (Vo-Vin)/(L*f* Vo)
L选择4.7uH或者10uH时, 纹波电流差异会是接近1倍。 当选择10uH电感时,按照上面的计算是纹波电流由0.48A变小到0.22A, 这样输入的总峰值电流由1.36A降低到1.23A,可见它相比30mA而言可以实现更加大的电流输出(或者说是功率). 但要注意最大输出电流是35mA, 这还意味着实际上可以选择更加低的输入电压。
你好,
LED的If是70mA 不是35mA,也就是说6通道要每两通道并联,LED只能用3*8或者3*9的组合方式
这样算的话 就有问题了
Hi
不好意思,看错了。如果是70mA的LED, 也就是8个串联,然后3路输出,而不是6路:
如果是70mA, 就是2个并联,24~27个灯实际的输出电压是8*3.4=27.2V或者9*3.4=30.2V.
输入平均Idc= 8*3.4*70*3/(3*0.85 )=2.24A.
这个已经超出了电流保护点,所以这个芯片没有办法实现这个转换。
Hi
可以考虑用LP8556: http://www.ti.com.cn/product/cn/LP8556/technicaldocuments
但是问题在于这个芯片除了可以用PWM占空比调光之外,还可以用PWM相位调光或者I2C调光,能用PWM相位调光意味着6路独立控制,datasheet没有明确将两路并联的接法,所以无法肯定是否可以。但是如果修改LDO达到同样的亮度效果应该是没有问题的。
TI这类芯片很多都是5V供电的,不适合单节锂电池用用,而您的输出到35mA本身已近是极限,处于较大的功率输出,所以合适不多: http://www.ti.com.cn/product/cn/LP8556/compare#p1299=1;6
或者您可以在锂电池输出到LED灯控制之间增加一级DC/DC, 使得其输入电压为5~6V,按照之前的计算 Idc= 8*3.4*70*3/(3*0.85 )=2.24A. 输入电压从3V即便升压到5V, Idc就会下降到1.34A, 这样既可以用TPS61176了。
你好 , 我前级用的是BQ24195 现在的PMID升压输出闲置没有使用,如果我把PMID的输出当作TPS61176的输入符合你说的这样
但是PMID的输出好像是跟随外部DC适配器的电压,我用的是12V的适配器,那么这样又超过了61176的输入电压限制
有什么建议?
Hi
是的,PMID是可以在没有适配器的时候输出5.1V, 来满足后级的转换,但是如果你前面采用的是12V适配器,仍然用PMID就不行了,因为这个时候PMID输出的电压是12V(接近),除非是5V的适配器。