楼主 Wade W 使用TPS92640这款同步降压控制器,设计LED驱动电源的时候,对于TPS92640的几个参数不太了解,故发帖求助,他的主要问题如下:我最近在用这个芯片设计可调输出电流的电路时,遇到了一些问题,在这里贴出来,向大家请教下。
帖子链接:www.deyisupport.com/.../72219.aspx
TI FAE:Jason Liu (AVL) 以及热心网友:XP解答了楼主的疑问。其实这些问题,都是TPS92640的电路设计中需要关注的问题。尤其是功率器件的相关参数,我们更要注意。下面我们就来了解一下TPS92640的设计注意事项,同时看看楼主的问题,分析下都是些什么参数,如下图所示是TPS92640的封装结构图,以及典型应用电路:
对于TPS92640的封装结构,其实很简单,就不说明了。我们需要走注意其两个驱动功能脚,这个也是楼主的问题最关心的地方。我们来看看楼主对于TPS92640的几个参数的关心问题,首先就是TPS92640的驱动功能脚了,如上图的圆圈部分,分别为HG和LG,其参数如下图所示:
同其他的驱动芯片不同的是,TPS92640并没有标明其驱动能力的大小,而是标示了TPS92640的驱动电阻的大小,以及相关的上升下降时间。这也就是说明,TPS92640的驱动能力和很多参数相关的,比如MOSFET的内阻,以及驱动电压的大小等等,正如网友XP所说的:不同电压下输出电流不同,加之栅驱动通常用栅电阻衡量和调整开关速度。因此,用IC内寄生电阻来描述驱动能力,对客户来讲更容易。由于驱动电流虽然大;时间却非常短,一般;热并不是问题。在额定状态下,用(源电压-栅电压)/栅总电阻;获得任何状态下的驱动电流。
不过需要注意的是,TPS92640有一个最大的驱动电流的限制问题,如下图所示:
TPS92640有一个最大的驱动电流的限制,也就是1A的峰值电流了,超过这个部分的话, TPS92640就无能为力了。
下面我们再看看 楼主的另外一个问题:如下图所示:代表什么参数了,具体根据哪些东西确定?我们来看看楼主的相关截图:
关于这个参数的问题,TI FAE:Jason Liu (AVL)给出了详细的解答,我们可以看看:Vhys指的是UVLO关断电压和开启电压的差值。
关于楼主的这个问题,其实涉及到TPS92640的的UVLO功能脚,这个PIN脚的功能是可以复用的,也就是说既可以用来做PWM调光的功能,如果要用到这个功能的,可以参考TPS92640的规格书。另外的一个功能就是TPS92640的的欠压保护功能。楼主关心的参数其实就是欠压保护的一个差值问题。主要是为了防止TPS92640在保护的时候反复开关机动作。这个差值一般在2V以上比较合适。在设计的时候需要注意。
最后分享一下TPS92640的应用电路,供大家设计参考。