Other Parts Discussed in Thread: TPS40303
TPS40303设计19V转12V电源,webench工具导出的设计方案,使用中上35W负载没问题,换成75W,一上电40303就坏,其他器件完好,试了10片板,都是如此现象,经调试软启动延迟问题解决,但就是不明原理,不敢下料批量,求支招!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,软启动可以减小电流冲击,驱动电流过大损坏芯片倒是有些道理,但是也不太正常,你可以在驱动线路上串接小电阻,看有无改善。这个驱动电流可以测驱动电阻的电压,除以电阻即可。第二个SW负压过高,我不太清楚是什么意思,烦请你解释下,谢谢。
inrush spike 导致的, 这么大的电流对布线要求较高,对于高频电流环路,最好能保持尽可能小的环路面积。
可以将soft start 时间延长。
你好,一般芯片打坏,管脚阻抗是会变化,但是就是阻抗不变换,我们也不能确定芯片没坏,具体为什么阻抗没变化,我也说不清楚,谢谢。
你好,同时关闭的时间肯定是有的,死区时间,如果怀疑sw脚电压太大太小而打坏,可以试着抓一下启动时的SW波形,看是否有过压情况,和正常工作状态有什么区别。
建议你把限流电阻设大些(限流点设置大一些再试试看),谢谢。
建议先抓一下High mos Gate,SW,SS以及FB的启动波形,用全带宽,看是否有异常波形。另外可以对比加大SOFT-START后的波形做一下对比。