Other Parts Discussed in Thread: LM3405A, LM3405
帖子题目:LM3405A输出问题
具体问题:社区会员peirun shen在2014年9月22日,在LED照明版块针对TI的芯片LM2405A提出相关的疑问,想请问一下:: LM3405A额定输出电流1A是否能长时间维持1A不变吗???
在这里我们也看得出peirun shen很着急,希望能够比较迅速的得到专家的帮助。
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/71665.aspx
积极参与的TI FAE:Cheney Hu
社区专家Cheney Hu非常迅速的帮助了peirun shen,我们可以在这里看到非常详细的解答,这些很贴心。
后来社区会员XP也来对peirun shen 进行了帮助
看得出大家还是交流的非常愉快的
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里具有内部补偿的 1.6MHz、1A 恒流降压 LED 驱动器LM3405A(www.ti.com.cn/.../ LM3405A),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) LM3405A是一款非常优秀的LED 驱动器芯片,在具体应用中,您好,光就芯片本身的耐流能力而言是可以的。
但这里有另外一个问题是芯片的散热及温升,因LM3405的热阻为118C/W,要看下您输入电压/输出电压,所设定频率等来计算下芯片的损耗(详见规格书第16页,一般而言,输入电压和频率越高,输出电流越大会导致越大的损耗)
,然后就该损耗再看下典型LAYOUT下的温升,最后要热学设计上看看是否需要用其他方法来降低温升(一般建议您芯片温升不超过50C)
如满足上述温升条件的话应用是可以的,但一般高压/高频应用时1A输出,仅用PCB散热的话(铝基板除外)估计温升会有问题。
相关参数
功能图
应用图
两个LED测试图
自然这里绝对不会少得了WEBENCH
封装