Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
楼主XUE QIANG LI 使用BQ24133设计充电器的的主要问题为:充电指示灯不亮,有时候频繁闪烁, 几个引脚电压不正常,麻烦TI工程师看看什么原因?帖子链接如下:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/65921.aspx?pi2132219853=1
引脚电压如图所示:
这里楼主贴出了BQ24133的所有引脚的电压问题,我们这里来看看几个功能不正常的引脚:
TI FAE:Randy Wang,Jason Shen解答了楼主的问题,并且详细分析了BQ24133的这几个引脚的功能,以及出现电压不正常的原因所在,我们一起去看看BQ24133这款芯片,了解一下,出现楼主这样的问题的原因所在。下面是BQ24133这款芯片的封装图:
从上图中,我们可以看到BQ24133这款芯片的几个出问题的管脚,现在来说说这个几个管脚的功能究竟是什么。这里需要说明一下,BQ24133这款芯片是一个同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器。其主要的拓扑结构就是BUCK了。第一个就是SW脚了,这个引脚是BQ24133内部两个同步MOSFET的连接节点,同时连接输出的功率电感。第二个引脚就是VREF了,这个是芯片内部的3.3V基准输出。最后一个就是REGN了,这个是芯片的低端MOSFET的供电输出。了解了这几个脚的功能,再来看看楼主的电路图。
从上面的原理图上,我们可以看到,除了AOD409的连接问题外(这个问题,楼主已经修改了),其他的都是TI推荐的电路,这里我们需要感谢TI的技术人员的分析了,正如Randy Wang 所说的,VREF和REGN都无电压输出,所以是可以判断是保护了。
因为在正常的工作情况下,连接正常的话,上电就会出3.3V,输出未接锂电池的情况下,可以在输出测到检测电池的波形。
如果芯片处于disable的状态下,芯片会关断vref的输出。而满足芯片disable的状态有很多,比如过温,过压,等等,还有就是iset脚电压被拉低也会关断芯片。
所以从楼主测到的电压来看,有两种情况,
一种就是芯片被disable了,因为输出电压13.3V,可以去掉AOD409测量输出电压,看输出电压是多少?测量时加一个小负载。如果输出还是13.6V,最 有可能的就是PCB问题了,需要检查PCB是否短路。
另一种就是电路板虚焊,建议使用万用表测量短路开路。这个与我们的焊接工艺有很大的问题了,设计的需要需要尽量去避免这些低级的错误。
最后需要提一下BQ24133这款芯片的充电使能功能,我们可以逐一的去核对,如下图所示。
TI FAE:Jason Shen提供给了另外的一种可能,我们一起看看:检查了一下您的PCB和实物图。根据你的描述,BQ24133刚开始应该是工作了,接上电池后进入了保护状态。建议您做以下尝试:1.输入电压请直接接到BQ24133的ACP引脚的那段PCB上,也就是输入检流电阻R2与MOS AOD4128的连接处,这样可以屏蔽掉输入路径选择电路Q2,Q3。2.去掉输出路径选择的MOS Q4,这些MOS都不会影响充电。3.如果有条件,建议去掉Q2,Q3,Q4,重新焊接一块板子,输入电压如1中那种方式连接。4.焊接过程注意元件值一定要拿对,特别是那几个检测电流的电阻R2,R5,输出电感电容L1,C14,15,16。5.元件耐受的功率等级,电压等级请确认。6.注意虚焊和短路。
BQ24133的等效电路图如下所示:
最后提醒一下大家,关于BQ24133的电流采样部分的布局,注意采用差分走线的方式去处理,如下图所示:
以上就是关于BQ24133充不了电的问题的一点小收获,感谢TI技术人员的技术支持。