各位,我在使用TPS5430实现+12V转换为-12V的过程中,使用了如下电路原理:
在实际测试中发现:TP1对TP2电压为+3.3V左右,而不是理论上的-12V。
请问,上述电路问题出现在哪里呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
请问你的负载预计是多大?
注意你选择的电感的饱和电流要足够。
你可以测试轻载情况输出是否正常。
Hi
电路是没有问题的,检查一些焊接,因为现在是芯片的GND shift到-12V, 看有没有那一块错误的layout到实际的GND上?
另外你的芯片哪里买的?
Hi
开关电源on/off 在输入是会产生一个工作频率的纹波,这个没有问题,问题在于您的纹波电压太高。
输入电容可以采用低ESR的陶瓷电容,这样纹波比较小,甚至你可以采用2个10uF陶瓷电容并联得到更低ESR以达到降低纹波的目的。
Hi
也有可能是输入输入导线过长,或者输入线路过长,存在寄生电感,在芯片的输入出产生了寄生震荡。
如果是这样的话,您这一在这部分电源电压输入处增加一个100uF以上的电容,用于稳压。
Hi
前面提到的10uF电容,是需要尽量靠近芯片Vin脚的, 100uF(以上)电容是在电压输入口。 从输入口到芯片Vin脚的走线尽量宽一点。
http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp2224
这个链接是TPS5430 的降压升压 (-12V @ 0.5A)电路,你的具体取值可以参考该电路(内部肖特基二极管是采用MBR340,可以在TINA中找到)。
你要修改二极管的什么参数?