Other Parts Discussed in Thread: BQ24630
最近在用bq24630做一个给电池充电模块,,问题一个接一个,头都大了。。想问问为什么会出现如下波形:
CH1:同步buck上管驱动 CH2:同步buck下管驱动 CH4:输出到电池端的电流波形
输入到到电池口的波形为什么还会出现交流波形呢??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630
最近在用bq24630做一个给电池充电模块,,问题一个接一个,头都大了。。想问问为什么会出现如下波形:
CH1:同步buck上管驱动 CH2:同步buck下管驱动 CH4:输出到电池端的电流波形
输入到到电池口的波形为什么还会出现交流波形呢??
你可以完全copy我们的评估板线路和layout,开关电源的性能和布线关系很大,可够上传 你的板子以做进一步研究。
你好,这电流波形表明环路不稳定,可以从此处入手,谢谢。
那个图像现在又没在出现了,,真是郁闷
我在看DATESHEET,有一个电池检测的地方有点疑问,,
,
流程图中,1s timer expired之后,yes或是no是怎么判断的?以什么为标准?
另外DATESHEET中常出现Vrech是什么参数值?为多少?
谁能了解调芯片的痛苦!!!整了半个多月,手握一堆芯片。却不会用。。能不能来个懂的或者是用过此芯片的来指点一下。我的qq:1285716866.或是邮箱:lixiong000@126.com。。小弟感激不尽
2,Vrech是什么参数值
R:Vrech是一个判断是否电池电压跌落到需要补电的判断门限,它是一个略低于满充电压的值,是一个固定值,设计者不用也不能修改的。谢谢!
非常感谢你的回复!,,解答了我一些疑惑!
我还有一个问题想请教一下。我的测试条件是输入19v,接三节电池。为什么当电池电压小于6.8V左右的时候 ,上电就能充电,大于这个值上电就冲不了。
我的电压设置的是10.4V,感觉没道理啊?三节磷酸铁锂电池在在7 8V的时候,就应该要充电。就是说的那个Vrech值。
不接电池,用交流耦合侦测,几乎没有波形,,100mv左右,,换成直流检测,输出有6.5v。和你说的输出是设定电压差距很大?
。我的设定电压是10,4V...
我发现一个现象,,当我先接电池并打开,再把输入电压打开(调小,调至14或15V。以前我用的是19V开启)这时候,电池即使没有低于6.8V也可以正常充电!这是因为什么。。。是因为占空比以前大一点,更容易开通吗?
Jason,
能否帮我看看pcb的布局还有对应原理图。。看是否有问题,,


原理图中参数都按照datesheet原理图做了修改!我是个新手,,对于pcb布线没接触过!
您好,线路如果和评估板一样就基本没啥问,请对照datasheet最后几页PCB layout 一节一条一条检查。
看了一下你的布局,输入C90,C5 请务必靠近Q1 Q2开关管。
布线的话最好芯片下面能有大面积的铺地。