楼主jian wang9使用MC34063设计了一款降压电路,但是在使用的过程中发现MC34063的第2PIN的波形有些异常,不明白情况,所以发帖求助,主要问题如下所示:我参照MC34063的datasheet上的降压电路做了一个降压电路输入12V输出5V 300ma左右,目前问题是2脚的输出波形不正常,接在2脚上的电感用的是220uH 电感还有点响声,下面的是2脚的波形,请大家帮我分析一下 后来我将电感改到2mH 就没有响声 也没有震荡。
帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/52577.aspx
下图是楼主的测试波形:
TI FAE:Neil Li 解答了楼主的问题:使用220uH电感,输出300mA时,你认为电路异常,请问此时输出电压是不是为5V?如果是5V,说明电路时没有问题的,只不过此时电路运行在DCM(断续模式),pin2的波形即为如此。当电感加大后,同样负载条件,电路会运行在CCM(连续模式),pin2引脚波形变为规则方波。
那么MC34063究竟是一款什么样子的芯片呢,以及究竟如何使用MC34063来设计我们所需要的电路呢,以及在设计中需要注意哪些问题呢?这些都是我们设计中需要关注的地方,下面我们就一起来学习一下MC34063,看看其封装结构图,如下所示:
上图为 MC34063的SOIC封装,MC34063还有另外一种封装,如下图所示:
从上面 MC34063的基本输入输出参数,我们可以看到,MC34063的的最大输入电压范围为3V到40V,最大输出电压范围为40V,最大的输出电流也可以达到1.5A,不过其静态的工作电流却非常小,只有4mA,所以对于空载的功耗问题,也可以做的非常的小。
楼主的电路使用的典型的step down电路,也就是降压电路。其实MC34063A的是一款具有升压,降压,以及电压反向功能的转换器,除了降压外,还有其他的好几种电路,我们一起来学习一下。下面我们再来看看MC34063的典型应用电路,如下图所示:
上面一种是MC34063A的step up的应用电路,也就是升压电路,我们注意的是VOUT=1.25*(1+R2/R1),关于升压电路的相关参数如下图所示:
我们再来看看是MC34063A的step down的应用电路,也就是降压电路,如下图所示:
上图就是MC34063A的step down的应用电路,我们需要注意的是VOUT=1.25*(1+R2/R1),关于升压电路的相关参数如下图所示:
我们再来看看是MC34063A的Voltage-Inverting Converter的应用电路,也就是负压的电路,如下图所示:
上图就是MC34063A的Voltage-Inverting Converter的应用电路,我们需要注意的是VOUT=-1.25*(1+R2/R1),关于负压电路的相关参数如下图所示:
TI的技术文档还对三种变化电路的区别都列出了详细的表格,方便我们使用的时候查阅,具体的参数如下图所示:
其中涉及到饱和压降(主要是三极管),以及正常的输入输出电压,最新的开关频率等等,可以说是非常的详细了。
最后提醒大家的是,我们选择芯片的话,可以使用wenbench这款软件,选择也是非常简单的。
以上就是关于MC34063A的各种电路的学习,与大家一起分享一下。