This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2576HV-adj与LM2576HV—12能否做一个可调的负电源

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LM2576

 

帖子题目:能用LM2576HV—ADJ做一个可调的负电源吗?

具体问题:社区会员wen jiong在2013年8月14日,在电源管理板块针对TI的芯片LM2576HV提出了相关的疑问,请问能用LM2576HV—ADJ做一个可调的负电源吗?我看了LM2576HV—12可以做一个-12V的电源之后就想能不能用LM2576HV—ADJ做一个可调的负电源,但是数据手册上面又没有说这个,也不知道行不?

 

帖子链接:

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/30247.aspx

 

积极参与的TI FAE:Johnsin Tao

 

从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../LM2576HV),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) LM2576HV是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,

Q:LM2576HV-adj与LM2576HV—12能否做一个可调的负电源?LM2576HV-adj与LM2576HV—12的区别又在什么地方?

A:

1、可以的,LM2576HV-adj与LM2576HV—12都可以做一个可调的负电源;

2、用LM2576HV-adj与LM2576HV—12的差异只是后者将反馈做到芯片里面了。

LM2576HV的参数

LM2576HV与其它降压转换器产品相比 

LM2576HV的功能框图

LM2576HV的曲线图

LM2576HV的典型应用

LM2576HV的设计功能框图

LM2576HV测试图

LM2576HV测试图

LM2576HV测试图

LM2576HV测试图

LM2576HV测试图

LM2576HV测试图

LM2576HV测试图

v

vLM2576HV测试图

LM2576HV测试图

LM2576HV测试图

LM2576HV测试图

  • 下面将为大家介绍下关于LM2576HV的一些评估模块和开发板还有参考设计,希望对大家的设计能有一定的帮助,帮助大家能在更多的设计中,使用TI的芯片,这样以后设计人员和开发人员就不需要再去一个网站一个网站的去找资料啦,直接在TI可以找到你想要的一切。

  • LM2576 系列的监管机构是提供所有的积极作用为降压 (buck) 开关稳压器,能够驱动 3A 负载与优秀的线路和负载调节的单片集成电路。这些设备都是可用的固定的输出电压的 3.3 v、 5V、 12V、 15V,和一个可调输出版本。
    需要外部组件的最小数目,这些监管机构很容易使用,包括内部频率补偿和固定频率的振荡器。

  • LM2576HV相关的终端应用有哪些呢?与LM2576HV相关的终端应用主要包括四个比较成熟的终端设计方案,它们分别是:简单的高效率降压 (Buck) 调节器、高效预稳压电路的线性稳压器、卡开关稳压器和积极消极转换器 (Buck-boost)。这四个与LM2576HV相关的终端应用,是目前最新的与LM2576HV相关的终端应用设计方案。

  • 3.3 v、 5V、 12V、 15V,和可调输出版本
    可调版本输出电压范围 1.23V 至 37V (57v 高压版本槽) ± 4%最大线和负载条件
    指定的 3A 输出电流
    宽输入电压范围,由高压版本 60V 40V
    要求只有 4 外部组件
    52 千赫固定频率内部振荡器
    TTL 关机功能,低功耗待机模式
    高效率
    使用现成的标准电感器
    过热关机和限流保护
    P + 产品增强测试

x 出现错误。请重试或与管理员联系。