Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ24610, BQ24617, BQ24600, BQ24610EVM
楼主zhijun lee 使用BQ24160设计了一款充电器,但是在使用的过程中出现了芯片严重发热的现象,对于其原因很是不解,发帖求助,楼主的主要问题是:其余功能,限流,调整电压,都可以实现,但芯片随充电电流越大发热越严重,已经烧坏了好几片了。上下MOS管栅极波形也看了,是正常的。但芯片空载时vcc输入电流达到25mA,充电电流0.7A时VCC上有50mA的电流,随之快速升温直至烧坏或保护。原理图检查没有什么问题,器件也检查过了。有人遇到过这种情况吗?
帖子链接:www.deyisupport.com/.../23071.aspx
楼主的测试波形如下图所示,原理图:
TI FAE:Kevin Chen1解答了楼主的问题,指出了设计中最可能被大家忽视的问题,就是芯片thermal pad的焊接问题,如下图所示:
对于焊接的问题,楼主做出了详细的检查:是焊接了的,昨天做实验发现,断开自举中的二极管,直接用外部电源供电,5V,输出电流200mA,如果是内部LDO输出这个电流是肯定会发热的,现在就是没找出来这200多mA的电流在哪里消耗掉了。。因为外部供电后芯片就不发热了。但电流没有出路啊。驱动MOS管不可能这么大电流啊。
我们再来看看BQ24610的热阻,看看其散热条件如何,如下图所示:
从上图中,我们可以看到BQ24610的热阻还是比较高的,我们在设计的时候必须注意利用PCB的铜皮去散热。我们看看楼主的PCB布局是怎么样子的,是不是thermal pad的焊接问题呢,如下图所示,楼主的PCB布局图:
楼主的PCB布局图,背面图如下所示:
从楼主的PCB的布局图上面,我们可以看到,芯片thermal pad的焊接是没有问题的,不然的话,也不可能带的动这么重的负载啊,那么问题究竟出在什么地方呢,我们看看楼主的最后的问题的原因:是因为mos管Qg取值有点大,之前没注意到。同时散热条件又不好。如下图所示:
那么BQ24610究竟是一款什么样子的芯片呢,为什么MOSFET的QG对BQ24610的影响会有这么大呢,我们下面一起来看看BQ24610的基本结构,以及BQ24610的具体的应用电路,分析学习一下BQ24610这款芯片,下面是BQ24610的典型的封装结构图,如下图所示:
如上图所示,就是BQ24610的典型的24PIN的VQFN封装,对于这个封装结构相信大家都已经非常的了解了,这里就不详细说明了,我们需要关注的主要是BQ24610的典型的输出输入参数,如下图所示的表格:
如上图所示,已经给出了BQ24610的许多的关键参数,最大的输入电压为40V,最大的充电电流的能力为10A。当然还有更为重要的就是BQ24610的控制方式,也就是同步BUCK的方案了,也就是说BQ24610只能用于降压的电路中,bq24610是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。。它们可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节、适配器电流调节、充电预处理和充电状态监控。bq24610在以下三个阶段为电池充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压低于内部阈值时,q24610会自动重新启动充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。
下面我们来看看BQ24610的典型用用电路:
等效的电路图如下所示:
从上面BQ24610的典型应用电路中,我们可以注意到,BQ24610是同步BUCK的控制方式,但是其MOSFET都是外置的,外置的MOSFET对整体的参数影响非常大,首先我们必须关注的就是BQ24610的驱动能力是否能够满足我们的驱动要求呢,如下图所示,就是BQ24610的驱动参数:
如上图所示,是BQ24610的驱动能力表格,高端驱动的最大电阻为6欧姆,低端驱动的电阻最大为7欧姆,驱动电流也就在1A左右,如果我们选择的mosfet的QG过大的话,就有可能驱动不了MOSFET了,这个也是造成楼主芯片发热的问题所在了,我们再看看BQ24610的工作频率。
我们再看看BQ24610的工作频率,最高可以达到600KHZ,这个高的工作频率,如何MOSFET的结电容过大的话,可以想象芯片的驱动损耗有多少了,也就可以理解楼主的发热的问题了。
下面我们再来看看BQ24610的相关的启动以及保护的时候的测试波形,深入了解一下BQ24610,如下图所示:. REF REGN and PG 启动波形:
. Current Soft-Start波形:
连续模式下的工作波形:
BQ24610的输出短路异常的时候的保护波形,如下图所示:
我们最后来看看BQ24610的整体的效率怎么样?
从上面我们可以看到,BQ24610的效率还是很不错的,在设计的时候注意散热处理,选择合适的MOSFET是不会出什么问题的。
以上就是关于BQ24610出现芯片发热的现象的分析,以及关于BQ24610的一些测试波形的学习,与大家一起分享一下。