楼主he yun 想使用LM3444设计一款LED电源,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:LM3444的coff引脚怎么用啊?没有看明白datasheet,帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/59915.aspx
对于楼主的这个问题,TI FAE:Victor Chen 给出了解答:LM3444 是恒定关断时间的AC/DC恒流控制器。关断时间的长短可以通过调整与Coff pin连接的电容大小来控制。正常工作时,当与LED串联的开关管关断时,电流会通过PNP给Coff pin上连接的电容充电。当Coff的电压高于内部比较器的1.276V时,IC输出的PWM控制信号会开通开关管,同时Coff pin内部的下拉管开通,使Coff pin上连接的电容放电,系统进入一个新的周期。因此,Coff上的电容越大,充电时间就越长,关断时间也就越长。如下图所示:
那么 LM3444究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用LM3444来设计LED电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下LM3444这款芯片的详细功能,如下图所示,是LM3444的封装结构图:
关于LM3444的封装,其实就是很简单的SSOP 8PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看LM3444的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到LM3444的输入电压范围是从8V到13V,输出最大电流为2A,输出电压范围从9V到60V,典型的控制拓扑结构就是BUCK和BUCK-BOOST,也就是说,LM3444是可以实现升降压设计的。这个对我们的设计就简单多了,
在这里给大家简单的介绍一下 LM3444是一款固定关闭时间的ACDC控制器,与其他的控制IC不同,它的off时间是固定的,也就是频率是可变的。我们来看看LM3444的一些参数,先来了解一下LM3444的驱动能力究竟怎么样?如下图所示:|
最大驱动能力约为0.88A,不过驱动的上升下降时间还是比较快的,这里需要最易MOSFET的结电容问题了,合理选择MOSFET最为重要的了,接下来我们看看楼主所说的coff PIN.coff PIN 如下图所示:
这个正如TI技术人员所解释的:LM3444 是恒定关断时间的AC/DC恒流控制器。关断时间的长短可以通过调整与Coff pin连接的电容大小来控制。coff参数以及内部框架如下图所示:
COFF内部结构图如下所示:
接下来我们再学习下BUCK结构的计算以及相关的波形图,如下图所示,BUCK控制图:
BUCK的计算公式如下所示:
CCM模式下的电感电流的波形图:
此外还有工作频率与BUCK电压的曲线关系:
以上就是关于LM3444的coff PIN脚的设计问题分析,以及使用CCM BUCK电路设计LED驱动电源的一些设计计算方法,以及相关的测试波形,与大家一起分享一下。