Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
1. BQ24195内部MOS Q1和Q4的逻辑状态,哪些情况下开,哪些情况下关?
2, Boost 模式下,battery 低于多少不工作以保护电池深度放电?
3. 如果VBUS不在,BOOST不使能,Q4什么状态?
4. PMID能否和VBUS直接连接?如果VBUS 在,PMID上电压是多少?就是输入VBUS减去MOS的压降吗?VBUS 在的情况下,PMID 的电压和电流能力?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 只要Charger IC不是在高阻状态,Q1就会使开。Q4的话,除非强制关闭或者OCP或者充满,一般都是开。
2. REG04[1]寄存器可以设定
3. 开通
4. 不能,内部Q1管有反向保护的功能
1. BQ24195内部MOS Q1和Q4的逻辑状态,哪些情况下开,哪些情况下关?
Q1在充电的时候开,在BOOST的时候关掉,boost电压从PMID输出。
2, Boost 模式下,battery 低于多少不工作以保护电池深度放电?
低于batlowv,2.8或者3.0V,在REG04中可以设置。
3. 如果VBUS不在,BOOST不使能,Q4什么状态?
应该是关掉,你可以实际测量一下。
4. PMID能否和VBUS直接连接?如果VBUS 在,PMID上电压是多少?就是输入VBUS减去MOS的压降吗?VBUS 在的情况下,PMID 的电压和电流能力?
PMID和VBUS直接只有一个MOS,不能直接连到一起,因为输入限流是在VBUS 和 PMID直接采样的。PMID比VBUS低一个MOS压差,电流能力和BOOST一样,电压能力和输入一样。
谢谢
你好,从datasheet来看Q4应该是开通的,你可以试试看,谢谢。