Other Parts Discussed in Thread: LM3423
楼主Wang Shiming1 想使用LM3423设计一款LED电源,但是对其功能以及如何使用不太明白,但苦于没有这款芯片的仿真模型,故发帖求助:公司最近要做一个设计方案,目前的目标芯片是TI的LM3423,但苦于没有这款芯片的pspice模型,我在TI的官网也找了,可是没有Pspice模型,可否麻烦TI的技术支持帮忙给找一下,谢谢!如果TI有此芯片的模型,则我公司可以将其用于设计的电路中,预计的年产量可能有200k,请TI的技术支持帮忙找一下,谢谢!
帖子链接如下所示:www.deyisupport.com/.../45886.aspx

对于楼主的这个问题,TI FAE:Parker Han 给出了解答:使用TI的DC-DC LED驱动芯片,不用那么麻烦去自己建模型仿真。TI有一个更好用的工具webench(http://www.ti.com.cn/webench-emailb),该工具可以根据你的输入,智能化生成原理图,BOM和各种参数,同时可以进行各种仿真。整个软件简单、易用且功能强大。强烈建议你试一下。

那么LM3423究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用LM3423来设计LED电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下LM3423这款芯片的详细功能,如下图所示,是LM3423的封装结构图:

关于LM3423的封装,其实就是很简单的SSOP 16PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看LM3423的的输入输出参数,如下图所示:

如上图所示,我们可以看到LM3423的输入电压范围是从4.5V到75V,输出最大电流为5A,输出电压范围从3V到72V,典型的控制拓扑结构就是BUCK和BUCK-BOOST,以及SEPIC,也就是说,LM342是可以实现升降压设计的。这个对我们的设计就简单多了,
下面我们再看看LM3423的典型的应用电路图,如下所示:
BOOST 拓扑,适用于输出电压大于输入电压的情况。
BUCK拓扑,适用于输出电压小于输入电压的情况。
BUCK-boost拓扑,适用于输出电压大于或者小于输入电压的情况。
关于电感纹波电流的计算:
BUCK拓扑:
此外还需要计算输出电容的公式,如下图所示:
还有输入电容的计算公式:
关于LM3423的调光方式也有两种,分别是PWM调光方式,如下图所示:
需要说明一下的是,杜宇楼主提到仿真的问题,TI的FAE也做出了回答:个人认为仿真也是一种辅助开发的手段,如果模型足够精确确实可以提高开发的效率,没有模型的话,因为这个方案除了调光部分也是一个模拟的方案,不是特别复杂,楼主也可以考虑直接调试。如果要建立一个完全独立的模型的话,那当然是最好的,TI的模型会晚点出来。就PSPICE 仿真模型而言,相信有的工程师是自己做的。其实我个人并不推荐用它,直接用MATHCAD等软件或常用的EXCEL文件把计算公式做进去即可,这样的参考意义反而更大一些。如果一定要用PSPICE 模型,推荐用平均模型,不过平均模型的建立是建立在计算公式基础上的,所以还得需要自己把芯片资料弄明白。
以上就是关于LM3423的设计与仿真问题的学习,与大家一起分享一下。