帖子题目:请问,有没有一种芯片上能输出正电源和负电源?
具体问题:社区会员Parallal在2013年8月16日,在电池管理板块针对看到有芯片能将正电源转换成负电源,但是这样的话好像不能保证正电源和负电源的误差以及噪音相同,提出相关的疑问,我使用正负电源给一种电流反馈运放供电,最大电压±7.5V,根据我的放大倍数,我想要±7~±7.5V的电压,请问是否有合适的芯片推荐?最好能低纹波。
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/30474.aspx
积极参与的TI FAE: Kevin Chen1
从这个案子中我学到的东西:
从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ TPS54060),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) TPS54060是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,TPS54060 器件是60V,0.5 A,下台与综合的高边 MOSFET 的调节器。电流模式控制,提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉搏跳过模式降低了空载,调节的输出电源电流 116µA 启用 pin,关闭电源电流减少到 1.3µA,在启用 pin 较低时用到。
欠压锁定内部设定在 2.5 v,但可以增加使用启用 pin。此外可以配置序列跟踪的慢启动 pin 控制输出电压启动坡道。开路电源良好的信号指示输出是其标称电压 93%至 107%。
升压
升压的图
第二个问题
第二个问题的答案
TPS54060的参数
TPS54060与其它降压转换器产品相比
TPS54060功能方框图