Other Parts Discussed in Thread: BQ24630
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你这几个波形分别是哪些节点的波形?
开关频率在轻载的时候会变,较重负载是频率固定,进入PWM模式,这样做的目的是提高效率。 从图上看,你的系统可能不稳定。
当时是考虑到怕电池放电能量很大,,所以加了个限流电阻。。。。
刚刚又做了调试,没有加那些电阻,直接 接上电池。测试条件是:输入19v,电池采用三节磷酸铁锂,输出反馈设置的是10v(反馈电阻一个是110k,另一个是510k),充电电流设置为1.8A.。
(1)首先不开电池,打开19V系统电源,接到电池的输出端测得电压为6.6-7v左右。关掉电源。
(2)给电池放电,放到电压为6.8V左右
(3)首先接上电池,再打开19V系统电源。这时候可以正常充电;当电池充到7V多的时候,断掉19V电源,重新再开,发现充电不正常。
想请问一下,出现不正常是因为电压的问题而保护吗?我查了下DATESHEET没有找到相关的介绍
您好,充电不正常的表现是什么?
电池开路的时候的电压是用电压表测的么?你可以用示波器看下未接电池下的输出电压。
充电电流是否是设定的值?充电结束时的电压是多少?
谢谢