This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【感恩TI】BQ30Z554清除PF的命令是什么?





帖子题目:BQ30Z554清除PF的命令是什么?(Write 2 word command)
具体问题:社区会员Kaihua Guo在2013年10月16日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片BQ30Z554提出了相关的疑问,请问BQ30Z554清除PF置位的命令是什么?有人知道不,谢谢。


帖子链接:
www.deyisupport.com/.../46820.aspx

积极参与的TI FAE:Sheldon Cai

从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ BQ30Z554),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) BQ30Z554是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,


Q: BQ30Z554清除PF置位的命令是什么?
A:
ManufacturerAccess() 0x0029 Permanent Fail Data Reset.
This command resets PF data in data flash for ease of manufacturing.
如果不行的话可以重新下载senc文件恢复。

Q:清除PF错误,是需要在FULL模式下吗?

A:是的,只有在解密的状态下才可以清除。

2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器

BQ30Z554参数

BQ30Z554功能图

BQ30Z554封装示意图

BQ30Z554功能示意图

BQ30Z554功能示意图

BQ30Z554测试数据图

BQ30Z554测试数据图

BQ30Z554测试数据图

BQ30Z554测试数据图

  • 下面将为大家介绍下关于BQ30Z554的一些评估模块和开发板还有参考设计,希望对大家的设计能有一定的帮助,帮助大家能在更多的设计中,使用TI的芯片,这样以后设计人员和开发人员就不需要再去一个网站一个网站的去找资料啦,直接在TI可以找到你想要的一切。

  • BQ30Z554的特性

    完全集成 2 系列、 3 系列和 4 系列
    锂离子或锂聚合物
    细胞电池包管理器和保护
    高边 N-CH 保护 FET 驱动器
    阻抗跟踪气体测量
    综合的细胞平衡在充电时或在休息
    PF 快照和黑箱技术分析
    返回的包
    AC 峰值功率信息能力
    (涡轮增压模式)
    SBS v1.1 界面
    低功耗模式
    低功耗: < 180 µ A
    睡眠 < 76 µ A
    一套完整的先进的保护:
    内部细胞短
    单元格不平衡
    电池电压
    过流
    温度
    FET 保护
    尖端的电荷算法
    JEITA
    加强收费
    自适应充电
    细胞平衡在充电时或在休息
    常规用途输出电力中断
    诊断生存期数据监测
    长沙 1 身份验证
    小包: TSSOP