楼主 jimmy green 想使用TPS61097-33设计一款升压电源,但是对其功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:2节1.5V碱性电池供电,经过TPS61097-3.3升压后给MCU和CC2500供电,CC2500和MCU整体消耗电流25MA。带上负载升压不起来;请高手看看TPS61097?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/51109.aspx
对于楼主的这个问题,TI FAE:Max Han 给出了解答:请你全部换成陶瓷电容,ESR小,输出纹波小再就是输出电容的设计,datasheet中有明确说明,你在上图中没有给出输出电容的值,所以没法判断你设计的合理性。
对于TPS61097-33的PCB布局,TI FAE:Max Han 也给出了解答:1,请将10uF输出电容换为陶瓷电容,并靠近Vout脚焊接2,检查你的电感是否有问题
我之前帮客户debug TPS61093,当时空载有电压输出,电压略低,带载输出电压迅速跌落,仔细检查发现电感焊接短接了,这个芯片很简单,仔细排查一下就没问题了。
那么TPS61097-33究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用TPS61097-33来设计LED电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下TPS61097-33这款芯片的详细功能,如下图所示,是TPS61097-33的封装结构图:

关于TPS61097-33的封装,其实就是很简单的DBV 5PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看TPS61097-33的的输入输出参数,如下图所示:

如上图所示,我们可以看到TPS61097-33的输入电压范围是从0.9V到5.5V,输出最大电流为2A,输出电压范围从1.8V到5.5V,典型的控制拓扑结构就是升压结构了,也就是说,LM3444是可以实现升设计的。这个对我们的设计就简单多了,
下面我们再看看TPS61097-33的典型的应用电路图,如下所示:
关于TPS61097-33的取值可以参考下面的图:
电感的计算公式可以参考下面的图:
输出电感的选型可以参考TI的文档,如下所示:
输出电容的容量计算公式如下所示:
输出电容的选型可以参考TI的文档,如下所示:
最后需要注意的就是PCB的布局问题了,可以参考TI的文档资料,如下所示:
PCB布局图如下所示:
以上就是关于TPS61097-33 负载问题的分析,以及在设计中需要注意的问题,与大家分享一下。